SbloccaBloccaChiudi

Motori lineari AL8000 e AL8100 con tecnologia One Cable

Il feedback OCT già integrato rende eccezionalmente facile l'utilizzo dei motori lineari

Le serie di motori lineari AL8000 e AL8100 offrono ora il rilevamento della posizione grazie al feedback integrato. In questo modo l'intero processo di integrazione del motore nella macchina è molto più semplice, in quanto gli utenti non devono più montare la testa di scansione da soli. Inoltre, gli utenti beneficiano di tutti i vantaggi della tecnologia One Cable (OCT) di Beckhoff.

Gli azionamenti lineari sono dotati di un sistema di feedback integrato - una testina di lettura e un nastro graduato - per formare un nuovo tipo di unità funzionale. La tecnologia One Cable (OCT) di Beckhoff consente la trasmissione del segnale digitalizzato direttamente attraverso la periferia del motore. Di conseguenza, è necessario un solo cavo di collegamento per la potenza, l'encoder e il sensore termico. Questo non solo riduce il cablaggio verso il quadro elettrico, ma consente anche una messa in servizio estremamente semplice grazie alla targhetta elettronica che contiene tutti i parametri del motore. La testina dell'encoder lineare è inoltre pre-allineata e direttamente accoppiata all'unità primaria di avvolgimento, eliminando le lunghe procedure di assemblaggio e allineamento del sistema di feedback. I motori lineari sono disponibili sia per la gamma 400 V (AL8000) che per quella 48 V (AL8100). In combinazione con i servodrive ELM72xx, l'AL8100 offre quindi per la prima volta una soluzione completa per i motori lineari a bassa tensione.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/