La technologie de contrôle / commande sur base PC de Beckhoff existe depuis 1986 - soit 35 ans - et TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology) depuis 1996 - soit un quart de siècle déjà. L’utilisateur TwinCAT bénéficie non seulement de la fonctionnalité optimale du logiciel, mais aussi de sa capacité d’extension modulaire, qui lui permet de prendre en charge des facteurs d’innovation tels que la vision industrielle et l’intelligence artificielle.
En 1996, la première génération de logiciel TwinCAT 2 a été introduite. Cette version est toujours disponible et continue d’être maintenue, offrant ainsi une continuité et une compatibilité sur l’ensemble des solutions BECKHOFF. L’utilisation du système d’exploitation Windows et l’adaptation de la programmation PLC à la norme IEC 61131-3, ont permis de mettre en œuvre un système de contrôle / commande un PC « ordinaire ». Une autre étape importante a été l’harmonisation l’environnement de programmation de TwinCAT à l’environnement de programmation informatique prédominant de Microsoft Visual Studio®. Nous avons fait le choix de développer des applications automates PLC dans l’environnement Visual Studio®. C’est ainsi que TwinCAT 3 a été introduit en 2010. Disponible pour les clients dès 2011, TwinCAT3 fête ses 10 ans. Ce qui est donc un autre succès.
L’intégration des outils TwinCAT à Visual Studio® a donné un environnement d’ingénierie totalement nouveau. Avec l’arrivée de « langages de programmation » supplémentaires tels que C/C++ et MATLAB®/Simulink®, de nouvelles possibilités permettant de générer plus efficacement se sont offertes à nous. Il s’agissait là encore d’une décision d’entreprise audacieuse et judicieuse. Outre la programmation, TwinCAT offre une interface de configuration des Entrées/Sorties pour différents de bus de terrain, EtherCat étant le premier d’entre eux. Les applications de motion control, de simples mouvements PTP aux CNC sophistiquées et à la robotique, font tout autant partie de l’évolution en cours que les fonctions de sécurité, le traitement des images pour la vision industrielle et l’apprentissage automatique. Avec l’avènement de l’Industrie 4.0 et de l’Internet des objets (IoT), le cloud, facteur déterminant dans l’informatique allait devenir un facteur décisif sur le marché de l’automatisation. Depuis 2015, Beckhoff a anticipé la demande en développant des solutions pour l’IoT et la connectivité du cloud.
Products
![Ms. Carine Larfouilloux](/media/pictures/contact/carine_larfouilloux.jpg)
Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France
+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/