Beckhoff Automation registra un gran éxito en el ejercicio de 2023

Las ventas mundiales crecieron un 16 % hasta alcanzar 1750 millones de euros

Beckhoff Automation continuó con éxito su trayectoria de crecimiento en 2023. El especialista en tecnología de automatización logró aumentar sus ventas hasta 1750 millones de euros. Esto representa un aumento del 16 % en comparación con las ventas del año anterior, de 1515 millones de euros. Actualmente, 5500 empleados en todo el mundo (marzo de 2024), entre los cuales más de 2000 ingenieros, contribuyen al éxito mundial de la empresa. La innovación continua en todos los ámbitos de la automatización y la estrecha colaboración con numerosos líderes tecnológicos mundiales son las claves del éxito de Beckhoff, el especialista en tecnología de automatización de Verl (Alemania).

Tendencias económicas desafiantes en 2023 y 2024

"El de 2023 ha sido un ejercicio difícil para nosotros", explicó el director general Hans Beckhoff, a lo que añadió: "El fuerte crecimiento de los pedidos entrantes registrado a partir de 2022 se mantuvo en los primeros meses de 2023 y dio como resultado una cartera de pedidos y unas ventas récord. No obstante, la entrada de pedidos disminuyó significativamente a medida que avanzaba el año. Así en general, podemos atribuirlo al hecho de que nuestros clientes acumularon grandes reservas de productos y realizaron pedidos masivos en 2022 y a principios de 2023 para compensar las fluctuaciones en las entregas durante la crisis de los componentes. A lo largo de 2023, los clientes compensaron esta situación realizando pedidos de menor volumen. Además, los descensos cíclicos también afectaron a algunas regiones e industrias".

En el primer trimestre de 2024, Beckhoff observó que la entrada de pedidos iba estabilizándose con una tendencia ligeramente positiva. "Esperamos un aumento significativo de la demanda de cara a la segunda mitad del año", afirmó Hans Beckhoff, y prosiguió: "En 2024, probablemente seguiremos apreciando un notable descenso en la entrada de pedidos y ventas en comparación con 2023. No contamos con volver a ver un crecimiento decente hasta 2025. Sin embargo, esto no nos preocupa. Será la quinta desaceleración fuerte que hemos experimentado en nuestros 44 años de historia. Como empresa familiar sólida, estamos bien preparados para ello: ¡vamos a aprovechar al máximo las oportunidades resultantes de ello junto con nuestros clientes!".

Todos los productos Beckhoff vuelven a estar en existencias

En los dos últimos años, Beckhoff ha realizado grandes inversiones en producción, almacenamiento e infraestructuras, incluido el aumento de la capacidad de producción en más de un 100 %. Además, la situación del suministro de componentes ha experimentado una cierta mejora en el mercado. Hans Beckhoff comentó lo siguiente: "Nuestro objetivo era hacer todo lo posible para volver a garantizar a nuestros clientes unos plazos de entrega estándar fiables para finales de 2023". Actualmente, Beckhoff puede volver a suministrar casi todos sus productos en existencias.

Innovaciones para la automatización

Beckhoff Automation ha anunciado más innovaciones interesantes para la próxima edición de la Hannover Messe, como sus PC industriales con mayores CPU, un potente software de control para Windows y Linux, la ampliación del sistema de terminales de bus Beckhoff, el MX-System, que puede sustituir al armario de control, nuevos amplificadores y motores de accionamiento, nuevas CPU de seguridad basadas en software y una profunda integración de la IA en las funciones de control e ingeniería.

Perspectivas positivas para el desarrollo a largo plazo

En general, Hans Beckhoff se muestra optimista de cara al futuro: "La automatización es una tecnología básica que se utiliza en todos los ámbitos de la sociedad en todo el mundo para impulsar la transformación digital y ecológica. El aumento constante de la demanda y la introducción de nuevas gamas de productos y formas de tecnología deberían permitirnos recuperar un crecimiento adecuado y constante en 2025. Nuestro software y nuestra tecnología de control basada en PC, en combinación con nuestro potente hardware para E/S, movimiento, visión e IA, junto con la experiencia y el compromiso de nuestros empleados, constituyen una excelente base para muchas aplicaciones de éxito de nuestros clientes. Estamos ansiosos por asumir estos retos".

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/