18.12.2023

Schülerinnen und Schüler begeistern mit eigenen Lösungen

Gewinner des Schülerwettbewerbs #automationsummer erhalten Einblick in Entwicklerwerkstatt bei Beckhoff

Bereits zum vierten Mal konnten junge Talente beim Schülerwettbewerb #automationsummer ihre Tüftel- und Programmierkenntnisse unter Beweis stellen. In den zwei unabhängigen Challenges „Tüftelhelden“ und „Programmierhelden“ bauten oder programmierten die Schülerinnen und Schüler eine Anwendung, die den Alltag erleichtert. In der Unternehmenszentrale in Verl konnten die Gewinner die Entwicklerwerkstatt des modularen Robotersystems ATRO von Beckhoff erkunden. Dr. Alexander Weddemann, einer der ATRO-Entwickler, erzählte ihnen, wie der Arbeitsalltag eines Entwicklers bei Beckhoff aussieht und ließ sie einen Blick auf den ersten ATRO-Prototypen werfen.

Die Gewinner des Wettbewerbs

Einzelchallenge | Tüftelhelden

Sieger: Maximilian Stuckmann (17) | Shortdeck

Der 17-jährige Maximilian reichte bereits zum zweiten Mal ein Projekt beim Schülerwettbewerb ein. Letztes Jahr belegte er den dritten Platz und ging in diesem Jahr mit seinem Projekt “Shortdeck“ als Sieger aus der Challenge Tüftelhelden hervor. Mit Shortdeck entwickelte Maximilian eine Bedienhilfe für seine täglichen Aufgaben am PC. Das Gerät besteht aus neun verschiedenen Tasten und einem kleinen Display. Auf den Tasten hinterlegte er Shortcuts, mit denen er beispielsweise die Lernplattform seiner Schule im Internetbrowser öffnen oder die Lautstärke seiner Computerboxen regeln kann. Auf dem Display kann er die aktuellen Wetterdaten für seinen Wohnort oder Nachrichten von Personen aus seinem Heimnetzwerk abrufen.

Gruppenchallenge | Tüftelhelden

Sieger: Helena Neumann (15), Julianna Emilia Mayer (15), Melina Mia Stefan (15) | Security MJH

Die drei Gewinnerinnen der Gruppenchallenge Helena, Julianna und Melina entwickelten eine innovative Lösung für mehr Sicherheit im eigenen Haus. Mithilfe verschiedener Lego-Mindstorm-Bausteine automatisierten sie die Zugangskontrolle an der Haustür. Über ein Kartenlesegerät und einer Zugangskarte mit einem eindeutigen Code wird die Berechtigung überprüft. Das Türschloss entriegelt sich und die Tür öffnet sich automatisch – das haben die drei jungen Tüftlerinnen mit einem gekoppelten Motor und einem umfunktionierten Lego-Reifen realisiert. Als Zusatzfunktion lässt sich die Tür auch aus dem Wohnzimmer per Knopfdruck öffnen und verfügt über ein Kamerasystem.

Einzelchallenge | Programmierhelden

Sieger: Leonard Lausen (17) | ChatGPTalk

Der 17-jährige Leonard entwickelte auf Basis von ChatGPT einen Sprachassistenten für das Apple­­‑Betriebssystem iOS. Seine App “ChatGPTalk“ lässt sich ausschließlich über Sprachbefehle steuern. Mit dem Befehl „Los geht’s“ startet die App und der Nutzer kann Fragen stellen, die von der App per Sprachausgabe beantwortet werden. In seiner Bewerbung für den Wettbewerb hat Leonard mit Hilfe seiner App ein Anschreiben für den praxisintegrierten Studiengang Digitale Technologien bei Beckhoff erstellt. Das fertige Anschreiben hätte er mit seinem Smartphone per E-Mail direkt an die Bewerbungsmailadresse senden können. Leonard möchte mit seiner App die Bedienung von ChatGPT vereinfachen – insbesondere für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen.

Wir wünschen allen Teilnehmenden für die Zukunft alles Gute und würden uns freuen, wenn wir sie als Praktikanten, Auszubildenden oder Studierenden bei uns begrüßen dürfen.