Präzise und umweltfreundliche Steuerung des Kühlprozesses programmiert mit TwinCAT
Suomen Tekojää Oy, ein Familienunternehmen mit Sitz in Parkano, Finnland, setzt PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff zur Steuerung und Überwachung der Eiskühlanlagen in den Arenen der Olympischen Winterspiele in Peking ein.
Natürliche Kühlmittel spielen eine wesentliche Rolle im Eisherstellungsprozess, der von einem CX5130 Embedded-PC in Verbindung mit einem CP2916 Multitouch-Control-Panel gesteuert wird. Die präzise und umweltfreundliche Kälteprozesssteuerung wurde von Suomen Tekojää Oy, einem Anbieter von umfassenden Lösungen für Kälte-, Lüftungs-, Industriekühl- und Wärmepumpensystemen, mit der Automatisierungssoftware TwinCAT 3 programmiert.
TwinCAT HMI ermöglicht die Steuerung, Überwachung und Protokollierung aller Prozessdaten und bietet individuelle Ansichten. Da es sich bei TwinCAT HMI um eine webbasierte Visualisierungssoftware handelt, wird der Kälteprozess über sichere Fernverbindungen überwacht und gewartet.