Interview über neue Serie von Linearmotoren
Erschienen in A&D 04/2021, Herausgeber: publish-industry Verlag, www.publish-industry.net
Das Interview wurde geführt von Christian Vilsbeck, A&D.
Mit der AL8000-Serie hat Beckhoff modulare Linearmotoren mit dem Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ im Angebot. Was mit den Linearmotoren möglich ist, erläutert Angela Vogt, Produktmanagement Antriebstechnik bei Beckhoff, im Gespräch mit der A&D.
Linearmotoren zeichnen sich durch Positioniergenauigkeit und Dynamik aus. In welchen Anwendungen eignet sich die Produktfamilie AL8000 somit besonders?
Die hochdynamischen und kompakten AL8000 eignen sich beispielsweise optimal für Anwendungen in der Metallbearbeitung, wie Laserschneid- und Schweißmaschinen, oder in Verpackungsmaschinen, Druckerapplikationen und Bearbeitungszentren als Transport- und Positionierachsen. Letztlich kommt aber jede Anwendung in Frage, die höchste Anforderung an Präzision oder Dynamik aufweist, da in diesem Fall translatorische Antriebsmechaniken mit rotativen Antrieben durch die Elastizität oder das Spiel der Mechaniken keine Alternative darstellen.
Die Kühlung erfolgt beim AL8000 durch Konvektion, bestimmte Modelle besitzen aber Wasserkühlung. Wann ist diese notwendig?
Eine Wasserkühlung wird eingesetzt, um die Verlustwärme im Spulenteil bestmöglich an das Kühlmedium abzugeben anstatt an die Umgebung. Das ist insbesondere vorteilhaft, wenn sich das Werkstück durch einen Wärmeeintrag unbeabsichtigt verformen würde und dadurch eine präzise Bearbeitung unmöglich wäre. Ein weiterer Vorteil ist die Leistungserhöhung: Mit Wasserkühlung ist der thermische Widerstand zum Kühlmedium im Vergleich zur Konvektion deutlich geringer, sodass der Motor mit höheren Leistungsdaten betrieben werden kann. Die Wasserkühlung ist bei der größten Baubreite der AL8000 optional wählbar und für die mittlere Baubreite standardmäßig vorgesehen, sodass diese bei Bedarf genutzt werden kann.
Die AL8000-Serie ist über ein modulares Baukastenprinzip realisiert. Bieten Sie auch kundenspezifische Varianten an?
Die Linearmotoren AL8000 basieren auf einem modularen Design, das uns gewisse Freiheiten in der Produktion und somit auch kundenspezifische Anpassungen ermöglicht. Da jedes Spulenteil aus mehreren identischen Statorsegmenten besteht, können wir innerhalb einer maximalen Spulenanzahl die Länge des Spulenteils ohne größere Aufwände in unserer Produktion variieren. Sollten weitere Anforderungen bestehen, wie z. B. der Einsatz einer individuellen Wicklung, ist auch diese Umsetzung durch eine enge Zusammenarbeit mit unserer Entwicklung und Produktion in Deutschland möglich.
Wie sieht die weitere Roadmap von Beckhoffs Linearmotoren aus?
Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart in den letzten Monaten haben wir viele Pläne für unsere neue Produktserie. Wir arbeiten bereits jetzt an weiteren Entwicklungsschritten und verfolgen parallel mehrere neue Funktionen und Eigenschaften für unsere AL8000, sodass wir nächstes Jahr wieder einiges zu berichten haben. Neben den AL8000 wird Beckhoff zudem sein Produktportfolio im Bereich der translatorischen Antriebe zusätzlich um Tubularmotoren und Elektrozylinder erweitern.