LösenAnheftenSchließen

27.02.2024

Verpacken ohne Stillstand mit XTS Track Management

Mit zwei wertvollen Funktionen ermöglicht XTS eine fehlerfreie Produktion ganz ohne Stillstände. Zum einen sind in einer Anlage mit einem XTS alle Produkte durchgehend nachverfolgbar. Sollte also eine Qualitätsprüfung nach einem Prozessschritt ergeben, dass dieser nicht korrekt ausgeführt wurde, kann das betroffene Produkt mittels der individuell gesteuerten Mover der weiteren Bearbeitung ferngehalten werden: Wenn zum Beispiel eine Blisterverpackung nicht korrekt im Werkstückträger liegt, passiert dieser die Verschweiß-Station ohne Anhalten, der Arbeitsschritt wird schlicht ausgelassen. So werden Produktionsmittel eingespart, was auf die Kostenseite ebenso positiv einzahlt wie auf das Thema Nachhaltigkeit. Die nächste Stufe der Produktion ohne Stillstand ermöglicht das XTS Track Management: Mittels bewegter Streckenabschnitte können fehlerhafte Produkte ausgeschleust werden. Die Software reagiert auf eine Fehlermeldung der Qualitätsprüfung, indem sie den Track Management-Abschnitt mit dem betroffenen Mover darauf zum Ausschleusungs-Track steuert. Über diesen kann das fehlerhafte Produkt zum Beispiel zu einem sicheren Handarbeitsplatz gebracht werden. Dort erfolgt eine Nacharbeit oder Produktentnahme, und anschließend wird der Mover über eine Track Management-Station in den Produktionsablauf zurückgeführt. Anders als bei einem herkömmlichen Transportsystem stört der manuelle Eingriff den Prozess nicht. Track Management-Abschnitte können an beliebigen, passenden Stellen im Produktionsablauf platziert werden, auch mehrfach. Die Siegelmaschine von Koch PAC, die im Video zu sehen ist, enthält fünf Track Management-Stationen.

Weitere Informationen zu diesem Video

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaschinen

PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.