LösenAnheftenSchließen

03.05.2021

Mit einem Mausklick zur Visualisierung

XTS HMI Control optimiert das lineare Transportsystems XTS

Das lineare Transportsystem XTS ermöglicht den dynamischen und individuellen Transport von Produkten. Die kollisionsfrei und unabhängig bewegbaren XTS-Mover können auf kundenspezifischen Bahnverläufen hochgenau positioniert werden. Mit unterschiedlichen Softwaretools bietet Beckhoff durchgehende Visualisierungslösungen an. Das neue XTS HMI Control für die TwinCAT 3 HMI komplementiert die bestehenden Möglichkeiten um eine besonders leistungsfähige Visualisierung für den Anlagenbediener.

In der Anlagendiagnose können einzelne Mover farblich hervorgehoben werden.
In der Anlagendiagnose können einzelne Mover farblich hervorgehoben werden.

XTS-Softwaretools unterstützen die Konfiguration und Programmierung

Dank der in Visual Studio integrierten XTS View ist es besonders einfach, sich das Gesamtsystem vor Augen zu führen und Programmabläufe nachzuvollziehen. Dadurch, und durch integrierte Diagnosefunktionen, lassen sich Fehler frühzeitig und schnell beheben. Der einwandfreie Lauf der Applikation kann besonders einfach verifiziert werden.

Mithilfe der Windows Anwendung XTS Viewer lassen sich die Bewegungen der XTS-Mover in Echtzeit am Display beobachten. Der Anwender benötigt keine räumliche Nähe zum System. Einfache Funktionen helfen, selbst bei vielen XTS-Movern, stets den Überblick zu behalten und so jede Bewegung individuell zu verfolgen.

XTS HMI Control bietet neue Visualisierungsmöglichkeiten für den Maschinenbediener

Für die Anlagenbedienung besteht jetzt auch die Möglichkeit mit einem Mausklick ein Liveabbild der XTS-Konfiguration in die TwinCAT 3 HMI zu integrieren. Das generierte XTS HMI Control ist automatisch mit allen notwenigen Parametern der kundenseitigen Anwendung verbunden und kann direkt die aktuellen Positionen aller Mover innerhalb des Systems anzeigen.

Verschiedene Detailierungsebenen ermöglichen einfache Anlagendiagnose für den Bediener.
Verschiedene Detailierungsebenen ermöglichen einfache Anlagendiagnose für den Bediener.

Durch die vielfältigen Möglichkeiten des TwinCAT 3 HMI-Baukastens ist eine Kombination mit weiteren HMI Controls oder auch mit animierten Bildern realisierbar. Auf diese Weise lässt sich die vollständige Anlage mit minimalem Aufwand realitätsnah darstellen.

Das XTS HMI Control unterstützt zudem bei der Anlagendiagnose insbesondere wird bei komplexen Systemen das Auffinden bestimmter Mover durch farbliches Hervorheben vereinfacht. Ein weiterer Vorteil generiert sich aus einer spezifischen Fehlerdarstellung. Es besteht die Möglichkeit Fehlercodes oder Wartungshinweise in verschiedenen Detailierungseben für jeden einzelnen Mover darzustellen und mit der XTS View zu verknüpfen. Insgesamt wird die Zugänglichkeit der Anlage gesteigert.