Inside: Beckhoff – Dein Einblick ins Unternehmen
Erschienen in level up! Das Ausbildungsmagazin, Ausgabe 2023, Flöttmann Verlag, www.meinlevelup.de
Autorin: Bettina Peters
Erneuerbare Energien sind ein wichtiger Bestandteil der globalen Energieversorgung – und die Lösung für viele aktuelle Probleme. Moderne Windkraftanlagen sind ein effektiver Ansatz gegen den Klimawandel und die Energieknappheit. In ihnen sind viele Hightechprodukte von Beckhoff Automation verbaut, durch welche die Windkraftanlagen automatisiert werden. An der Automatisierung dieser Anlagen arbeiten zahlreiche Ingenieur*innen sowie Facharbeiter*innen von Beckhoff. Einer von ihnen ist Felix, der praxisintegriert Mechatronik/Automatisierung bei dem Unternehmen mit Hauptsitz in Verl studiert.
Offshore gut gerüstet
Felix’ aktueller Auftrag: Ein Kunde benötigt einen Schaltschrank für ein Offshore-Windrad, der die Energieeinspeisung ins Stromnetz überwacht, die Ausrichtung der Windrad-Gondel sowie die Neigung der Rotoren in Windrichtung steuert und aktuelle Wetterdaten auswertet. Welche besonderen Bedingungen Windrad und Schaltschrank für den Betrieb auf hoher See erfüllen müssen, weiß der Studierende bereits aus vorherigen Projekten: „Bei der Konstruktion müssen wir beispielsweise beachten, dass der Schaltschrank im Sommer gekühlt und im Winter beheizt wird, damit die Bauteile immer einwandfrei funktionieren. Außerdem enthält die Seeluft einen hohen Salzanteil, sodass ein spezieller Schrank benötigt wird.“ Damit das Windrad mit seinem Rotordurchmesser von bis zu 135 Metern im Fehlerfall nicht außer Kontrolle gerät, müssen die für die Sicherheit benötigten Bauteile der Steuerung vorsorglich „redundant“, sozusagen „doppelt“, aufgebaut werden.
Herausforderung angenommen
Durch sein praxisintegriertes Studium bei Beckhoff und am Campus Gütersloh der FH Bielefeld ist Felix vom theoretischen Wissen bis hin zu praktischen Fertigkeiten bestens auf die Betreuung derart anspruchsvoller Projekte mit Kunden vorbereitet. „Zu unseren vielen Kunden aus der Branche zählt auch einer der weltweit größten Erzeuger von Windenergie überhaupt!“, verrät der Studierende. Zusammen mit seinem Fachbetreuer übernimmt er die Kommunikation mit dem Kunden, bestellt alle benötigten Bauteile und entwickelt den Schaltplan. Beim Bau des Schaltschranks kommt Pierre ins Spiel, der als Auszubildender zum Mechatroniker eine Vielzahl an handwerklichen und technischen Fähigkeiten mitbringt.
Teamwork in der Fertigung
Pierre übernimmt den mechanischen Aufbau des Schaltschranks inklusive der Anfertigung einer CAD-Zeichnung für die Bearbeitung am Bohrautomaten. Auch die Bauteilbestückung, die Verdrahtung sowie der abschließende Funktionstest sind bei ihm in den besten Händen. „Jedes Projekt bearbeiten wir natürlich in enger Abstimmung mit allen Beteiligten“, erklärt der angehende Mechatroniker. „Bei diesem Auftrag stimme ich mich regelmäßig mit Felix ab. Wenn zum Beispiel ein eingeplantes Bauteil nicht vorhanden ist, schauen wir, ob es durch ein Ersatzbauteil ausgetauscht werden kann und ob Änderungen im Schaltplan erforderlich werden.“ Hand in Hand geht es auch nach Abschluss der Fertigung weiter, wenn der Schaltschrank zum Hersteller der Windenergieanlage transportiert und dort eingebaut werden kann.
Bereit für den Einsatz
Vor Ort beim Kunden sind Felix und sein Fachbetreuer schließlich bei der Inbetriebnahme gefordert. „Dazu zählen unter anderem die genaue Platzierung des Schaltschranks im Windrad, die Verkabelung für die Einspeisung ins Stromnetz, die Ansteuerung von Motoren und Sensoren sowie die Programmierung der Steuerung für die Windkraftanlage“, berichtet der Studierende. Nachdem alle Arbeiten vor Ort abgeschlossen sind und das Windrad in Betrieb genommen wurde, betreut Felix zudem auch den Abschluss des Projektes: „Dazu kommen noch mal alle Beteiligten zusammen und besprechen eventuelle nachträgliche Anpassungen während der Inbetriebnahme. Ich dokumentiere diese und passe bei Bedarf den Schaltplan an. Zusätzlich überprüfe ich alle Ausgaben und gleiche sie mit den ursprünglich geplanten Kosten ab.“ Und auch die gemeinsame Freude über den erfolgreich abgeschlossenen Auftrag darf nicht fehlen: „Dazu stoßen wir alle gemeinsamen beim Kaffee in der Kantine an. Das Wir-Gefühl ist wirklich toll! Hier studiert, lernt oder arbeitet niemand allein!“, schwärmt Felix. Auch du kannst bei Beckhoff deinen Beitrag zur Energiewende leisten, indem du in einen sinnvollen, abwechslungsreichen und zukunftssicheren Beruf einsteigst!