![](/media/pictures/stages/careers/students/mint-technikum-stage.jpg)
![](/media/pictures/stages/careers/students/mint-technikum-stage.jpg)
„MINT-Technikum meets Beckhoff: Programmmieren für Anfänger“
In dem Onlineangebot lernten Schüler die spannende Welt der Programmierung kennen.
Als langjähriger Unterstützer bot Beckhoff erstmals in Kooperation mit dem MINT-Technikum einen Onlineworkshop an. Schüler ohne besondere Vorkenntnisse wurde der einfache Einstieg in die Welt der Programmierung ermöglicht. Insgesamt nahmen acht Schüler der 7. bis 9. Klasse an dem Workshop teil. Die Anmeldungen kamen aus dem Kreis Gütersloh und dem benachbarten Kreis Bielefeld.
Zu Beginn des Onlineworkshops erhielten die Teilnehmer eine kurze Einführung in die Grundlagen der Automatisierungstechnik. Sie erfuhren beispielsweise aus welchen Komponenten ein Automatisierungssystem besteht und wie dieses programmiert wird. Anschließend programmierten die Schüler ihr erstes eigenes Steuerungsprogramm zur Automatisierung einer kleinen Maschine. Anschließend wurde die erstellte Software an einer realitätsnahen Simulation der Maschine getestet. Bei allen Teilnehmern funktionierte die Software auf Anhieb und die Simulation zeigte das gewünschte Verhalten. Vor Begeisterung leuchteten die Augen der Teilnehmer. Zur Programmierung griffen die Teilnehmer auf die Beckhoff Cloud zu und nutzten die hauseigene Programmiersoftware TwinCAT. Durch die Nutzung der Cloud-Lösung konnte jeder Teilnehmer unkompliziert an dem Onlineworkshop teilnehmen, ohne eine aufwändige Installation der Programmiersoftware auf dem eigenen Rechner durchzuführen.
Beckhoff unterstützt das MINT-Technikum Verl von Beginn an und wirkte erstmals bei den Onlineangeboten mit. „Mich freut es sehr, dass der Workshop so gut angenommen wurde und die Schüler engagiert und mit so viel Spaß ihr eigenes Steuerungsprogramm erarbeitet haben“, berichtet die Betreuerin Alice Jostameling.
Das MINT-Technikum ist ein außerschulischer Lernort mit Angeboten im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren jeder Schulform. Das aktuelle Angebot des MINT-Technikums ist unter folgendem Link zu finden: https://www.mint-technikum.de/. Beckhoff freut sich auch in Zukunft weitere Workshops in Kooperation mit dem MINT-Technikum anzubieten.