Feierliche Siegerehrung des Beckhoff Schülerwettbewerbs #automationsummer
Nach den zwei erfolgreichen Jahren hieß es auch im Sommer 2022 wieder: „Der Startschuss für unsere Challenges ist gefallen. Programmiert und tüftelt, was das Zeug hält!“.
Im Rahmen des Schülerwettbewerbs entwickelten, bauten oder programmierten die Schülerinnen und Schüler eigene Lösungen zu einem Thema ihrer Wahl. Aufgeteilt ist der #automationsummer in drei voneinander unabhängigen Challenges. Die Challenge „Tüftelhelden“ beweisen ihr handwerkliches Geschick, indem sie etwas bauen, was ihnen Spaß bereitet oder deren Alltag erleichtert. Die Challenge „Programmierhelden“ besteht darin, mit Programmiergeschick eine Softwarelösung für ein Spiel oder eine Alltagshilfe ihrer Wahl zu entwickeln. Die dritte Challenge ist die bekannte „Schnitzeljagd“. Dort wurden die Teilnehmer mit Fragen rund um die Automatisierungstechnik quer durch die Beckhoff Website „gejagt“, um das Lösungswort zu finden.
Gewinner der „Tüftelhelden“-Challenge ist der 16-jährige Justin Oehling. Sein Projekt mit dem Namen „Irregatio Hardware“ ist ein automatisiertes Bewässerungssystem. Das System, bestehend aus Magnetventilen und Pumpen, hat die Besonderheit, dass es neben dem Bewässern zusätzlich Düngemittel an die verschiedenen Pflanzen verteilen kann. Aus der Challenge „Programmierhelden“ ging der 14-jährige Justin Lutterbeck als Sieger hervor. Sein Siegerprojekt „Dino-run“ ist ein Jump&Run-Spiel fürs Smartphone oder den PC. Die Aufgabe des Spielers ist es hier, einen kleinen Dino unbeschadet mit Sprüngen durch ein Level zu bewegen und dabei so viele goldene Münzen einzusammeln wie möglich.
Neben den gewohnten Challenges wurde dieses Jahr ein Sonderpreis an das Berufskolleg Johann-Conrad-Schlaun in Warburg verliehen. Denn die Tür im Eingangsbereich in Warburg ziert neuerdings ein aus 800 LED’s bestehendes großes Peace-Zeichen. Die LEDs sind per Computer oder einer App (via Bluetooth) ansteuerbar, sodass verschiedenste Lichteffekte und Farben eingestellt werden können. Mit ihrem Projekt wollen die Schülerinnen und Schüler aus dem Leistungskurs Elektrotechnik (GYTM) ein Zeichen für den Frieden setzen und ihre Solidarität mit den Menschen in Osteuropa zum Ausdruck bringen.
Nach zwei digitalen Preisverleihungen in den vorangegangenen Jahren konnte die diesjährige Preisverleihung zum ersten Mal in Präsenz stattfinden. Dazu wurden alle Sieger am 1. Dezember in die Unternehmenszentrale nach Verl eingeladen. Bevor der offizielle Teil begann, hatten die Teilnehmer samt Begleitung die Möglichkeit an einer Produktionsbesichtigung der Firma Smyczek teilzunehmen. Anschließend wurden alle Gewinner von der Jury, bestehend aus Prodekanin und Professoren des Campus Gütersloh der Fachhochschule Bielefeld sowie Berufsschullehrern des Carl-Miele- und des Carl-Severing-Berufskollegs, in feierlichen Reden geehrt. Am Ende der Veranstaltung wurden alle Anwesenden zu einer kleinen Stärkung in die Betriebsgastronomie eingeladen. In einer vorweihnachtlichen Atmosphäre konnten anfallende Fragen seitens der Schüler und Eltern rund um das Thema Berufsmöglichkeiten bei Beckhoff in einem freundlichen Austausch beantwortet werden.
Die Gewinner des Wettbewerbs
Challenge 1 | Tüftelhelden
Sieger: Justin Oehling (16) | Irregatio Hardware
Challenge 2 | Programmierhelden
Sieger: Justin Lutterbeck (14) | Dino-run
Sonderpreis
Johann-Conrad-Schlaun Berufskolleg Warburg | Ein Zeichen für Frieden
Schnitzeljagd
Sieger: Tristan Reineke, Moritz Boenigk, Carl Kleickmann, Bennet Kochsiek