LösenAnheftenSchließen

04.05.2022

Das EJ-Konzept als Komplettpaket

Marcel Ellwart, Key Account Projektmanagement I/O, Beckhoff Automation.
Marcel Ellwart, Key Account Projektmanagement I/O, Beckhoff Automation.

Marcel Ellwart: „Mit dem über 40-jährigen Know-how in der Entwicklung von bestückten I/O-Leiterkarten bietet Beckhoff nicht nur die EtherCAT-Steckmodule selbst, sondern auch ein Komplettpaket zum EJ-Konzept an. Hierbei wird das Signal Distribution Board, welches als Plattform für die EtherCAT-Steckmodule dient, von Beckhoff kundenspezifisch für die jeweilige Maschinenapplikation realisiert.

Wir übernehmen sowohl die Entwicklung als auch die Produktion des entsprechenden Boards und heben uns so von konventionellen Entwicklungsdienstleistern und Auftragsfertigern ab. Dieser Service rechnet sich vor allem für mittlere und höhere Stückzahlprojekte. Einen weiteren Vorteil bietet die Möglich?keit eines 100 %-Funktionstests. Dieser lässt sich – ergänzend zu den ohnehin durchgängig geprüften Steckmodulen – sowohl für die Signal Distribution Boards als auch für die komplett mit Modulen bestückten Platinen durchführen. So kann der Kunde vollständig getestete Standardkomponenten einlagern und bei Bedarf vom Lager abrufen.

Eine individuelle Verpackung nach Kundenwunsch rundet das Gesamtpaket ab. So stellen wir neben einer Langzeitverfügbarkeit der Komponenten auch die bekannt hohen Beckhoff-Qualitätsansprüche sicher.“

Weitere Informationen