Mit intelligenten

Für eine erfolgreiche Energiewende müssen wir alle verfügbaren Chancen nutzen. Dabei gilt es, die Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Phasen der Energieerzeugung und -verteilung sowie die Flexibilität bei der Nutzung zu erhöhen. Voraussetzung für ein effektives Energiemanagement ist eine kontinuierliche Erfassung des Ist-Zustands und ein laufendes Monitoring. Hierfür bringt unsere PC-basierte Steuerungstechnik Datentransparenz in alle Bereiche – mit systemintegrierter Energiemesstechnik und hoher Konnektivität. Dies eröffnet Unternehmen Handlungsspielräume, um anstehende Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig die Profitabilität zu erhöhen.
Wo werden Sie mit Beckhoff aktiv?
- Erzeugung erneuerbarer Energien aus Sonne, Wind und Wasser
- intelligente Verteilnetze mit bidirektionalem Energiefluss
- Erschließung neuer Energieträger wie z. B. Wasserstoff
- energieeffizienter Betrieb von Gebäuden, Maschinen und Anlagen
Für welchen Einsatzbereich suchen Sie intelligente Automatisierung?

Energieerzeugung
Steuern und überwachen Sie Kraftwerke, Windparks, Solaranlagen oder Wasserstoff-Gewinnung effizient mit PC-based Control.

Smarte Energienetze
Sorgen Sie für eine intelligente Energieverteilung mit transparentem Monitoring von Verfügbarkeiten und Bedarfen.

Nachhaltige Gebäude
Erschließen Sie Einsparpotenziale durch ganzheitliche Gebäudeautomation vom Büro bis zur Produktionshalle.

Effiziente Maschinen
Optimieren Sie Maschinen und Anlagen mit Energiemanagement und ressourcenschonender Automatisierung.
Unsere Highlights für Energiemanagement

Leistungs- und Energiemesstechnik
Beim Energiemonitoring werden häufig kostenintensive Speziallösungen verwendet. Mit einer vollständigen Messkette vom Sensor bis in die Cloud bringt Beckhoff Transparenz in Energie- und Datenströme. Ihr Vorteil: maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Standardkomponenten, auch als Retrofit für bestehende Anlagen. Dies ermöglicht die Überwachung von Verfügbarkeiten und Bedarfen als Voraussetzung für intelligente Netze und die Verbesserung der Effizienz auf Verbraucherebene sowie die Dokumentation gemäß ISO 50001.

TwinCAT Analytics
Für die Auswertung von Daten aus dem Energiemonitoring bedarf es geeigneter Analysesoftware. Die Produktfamilie TwinCAT Analytics stellt Bausteine für einen vollständigen Workflow bereit: von der Datenakquisition über die Kommunikation und das Historisieren von Daten bis zur Analyse und Darstellung in webbasierten Dashboards. Das erleichtert Ihnen den Aufbau eines eigenen Energiemanagementsystems.

EtherCAT
Herausragende Performance und einfache Konfiguration kennzeichnen EtherCAT, die Ethernet-basierte Echtzeittechnologie von Beckhoff. Zum einen bietet EtherCAT sehr schnelle Zyklus- und Synchronisierungszeiten und zum anderen eine hohe Bandbreite für datenintensive messtechnische Anwendungen. Mit dieser hohen Performance ermöglicht EtherCAT ein effizientes Energiemanagement von der Windenergieanlage oder Produktionsmaschine bis zum Gebäude.
Energieprojekte umgesetzt mit Beckhoff

Systemintegrierte Messtechnik für die Energieversorgung der Westschweiz
Romande Energie SA, einer der fünf größten Energieversorger der Schweiz, setzt in seinen Umspannwerken mit den Leistungsmessklemmen EL3453 und weiteren EtherCAT-Klemmen systemintegrierte Messtechnik von Beckhoff ein, um die Netzverfügbarkeit sicherzustellen. Realisiert ist dies über ein sekundäres Datenerfassungssystem, das einen Ausfall des gesamten oder eines Teils des Haupterfassungspfades kompensieren kann. Romande Energie produziert, verteilt und handelt elektrische Energie im Kanton Waadt und in Teilen der Kantone Wallis, Freiburg und Genf. Als Betreiber des Versorgungsnetzes ist das Unternehmen auch für das 125-kV-Netz verantwortlich. Versorgt werden mehr als 300.000 Kunden, was einer Zahl von etwa 500.000 Personen entspricht. Die Netzinfrastruktur umfasst 45 Umspannstationen (Hoch- bis Mittelspannung), 3.200 Unterstationen (Mittel- bis Niederspannung), 10.000 km Stromleitungen und 720 km Glasfaserleitungen.

Vollautomatischer Gebäudebetrieb ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen
Building H ist ein zukunftsweisendes Gebäude mit 82.000 m2 Grundfläche in der Wuhan Economic and Technological Development Zone (WEDZ). Der H-förmige Grundriss ermöglicht eine optimale Nutzung des natürlichen Lichts zur Beleuchtung. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaik-Anlage mit einer Energieerzeugungskapazität von über 200.000 kWh pro Jahr, die ungefähr den jährlichen Stromverbrauch für die Beleuchtung des Gebäudes abdeckt. Eine Regenwassersammelanlage auf dem Dach mit einem Volumen von 300 m3 liefert recyceltes Wasser für die Reinigung des Gebäudes und die Bewässerung der Pflanzen. Auf diese Weise lässt sich der Verbrauch von Frischwasser und Energie minimieren. Alle diese Systeme sind an das PC-basierte Steuerungssystem von Beckhoff angeschlossen, das den zuverlässigen Betrieb sicherstellt.

PC-based Control verbindet Energiedatenerfassung und Big Data
Zur Durchführung einer optimalen energetischen Betriebsführung öffentlicher Gebäude ist es erforderlich, durch ein Energiemonitoring in möglichst kurzen Zeitintervallen über die Verbräuche von Wasser, Strom und Wärme informiert zu werden. Die StädteRegion Aachen ist daher dem Beispiel der Stadt Aachen gefolgt und hat gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen und dem IT-Dienstleister regio iT GmbH die Einführung des Monitoringsystems e2watch initiiert, basierend auf einer Datenlogger-Komplettlösung von Beckhoff. Über das Energiemonitoringsystem e2watch werden Energieverbrauchsanalysen Gebäudenutzern sowie einer interessierten Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung gestellt, und dies in einem öffentlich zugänglichen Bereich. Diese Transparenz sensibilisiert gerade die Gebäudenutzer für einen sparsamen Umgang mit Energieressourcen

Nachhaltiges Wachstum mit PC-based Control generieren
Schon 2016 hat Beckhoff erfolgreich ein Energiemanagementsystem implementiert und wurde im gleichen Jahr vom TÜV Süd nach ISO 50001 zertifiziert. Das Energiemanagementsystem trägt dazu bei, die Kosten und den Energieverbrauch des Unternehmens stetig zu verringern. Voraussetzung dafür ist eine kontinuierliche Erfassung aller relevanten Verbräuche. Deren Analyse zeigt Potenziale für weitere Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs auf. Damit kommt Beckhoff nicht nur den gesetzlichen Anforderungen nach, das Unternehmen wird auch seiner Verantwortung für den Klima- und Umweltschutz gerecht. Denn weniger Energieverbrauch führt automatisch zu einer massiven Reduzierung der CO2-Emissionen – die große Herausforderung der nächsten Jahre für alle Unternehmen bei der Erreichung einer klimaneutralen Wirtschaft.
Weitere Informationen rund um das Thema Energie:
Die Energiewende erfordert Netze mit umfassender Messtechnik
Der Anteil erneuerbarer Energien durch Solar, Wasser und Wind stieg in den letzten Jahren kontinuierlich. Was dieser hohe Anteil an fluktuierender Energie für den Netzbetrieb und Smart Grids bedeutet, erklärt I/O- und Smart-Grid-Experte Dr. Fabian Assion.
PC-based Control bei moderner Wasserstoff-Speichertechnologie
Um den steigenden Anteil an erneuerbaren Energien effizient nutzen zu können, sind ausreichende Speichermöglichkeiten unverzichtbar. Eine kompakte und sichere Möglichkeit hierfür sind die mit PC-based Control gesteuerten Niederdruck-Wasserstoffspeicher auf Metallhydrid-Basis von GKN Hydrogen.
Hohe Leistung effizient über weite Strecken übertragen
Als Hersteller von Systemen zur Energieübertragung und Stabilisierung des Stromnetzes setzt Siemens Energy in einem neuen Steuerungskonzept für große Leistungsumrichter auf MATLAB® und Simulink® von MathWorks und PC-based Control von Beckhoff.
Hocheffiziente Gebäudeautomation mit EtherCAT
Mit unserer EtherCAT-basierten Steuerungstechnik begegnen wir den hohen Anforderungen energieeffizienter und nachhaltiger Gebäude. Die ultraschnelle Datenkommunikation und eine effiziente zentrale Automatisierungsarchitektur bieten dafür eine optimale Grundlage.
Beckhoff Automation erhält Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2024
Die Fachjury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises zeichnete uns mit dem ersten Platz in der Branche „Mess- und Regeltechnik“ aus. Wir freuen uns über diese Wertschätzung unserer Arbeit und treiben unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten auch in Zukunft voran.