TwinCAT/BSD 操作系统可用于部分倍福工业 PC 平台。TwinCAT/BSD 将 TwinCAT 3 运行实时核(Runtime)与可靠的 FreeBSD® 开源操作系统结合于一体。
多年来,倍福一直采用 Windows CE 作为所有工业 PC 的基本操作系统。由于微软很快就会停止对 Windows CE 的支持,倍福推出了一款新型操作系统,接替 Windows CE,它既具备 Windows CE 的成本低的优势,也具备大型 Windows 操作系统的众多功能。因此,它在很多应用中也是 Windows 7 或 10 的替代品。
什么是 FreeBSD®?
FreeBSD® 是一个兼容 UNIX® 的开源操作系统,也是使用最广泛的伯克利软件发行版(BSD)。FreeBSD® 作为一个开源项目,有一大批开发者不断进一步对其进行开发、改进和优化。由于获得了 BSD 许可证,倍福选择了 FreeBSD®,这使得 TwinCAT 的集成不会出现许可问题。
FreeBSD® 支持 32 位和 64 位平台,并且支持各种性能等级的处理器:从 Arm® CPU 到高性能的 Intel® Xeon® CPU。
更多关于 FreeBSD® 的信息,请浏览 FreeBSD 基金会或 FreeBSD® 网站主页:
https://www.freebsdfoundation.org
TwinCAT
TwinCAT/BSD 支持所有 TwinCAT 3 Runtime 功能。开发仍然是用 Windows 计算机上为人们所熟悉的基于 Microsoft Visual Studio 的 TwinCAT XAE 实现的。TwinCAT/BSD 支持多核系统,并可以根据需要为 TwinCAT 专门保留单独的内核。
除了 TwinCAT HMI 服务器之外,HTML5 网络浏览器也可用作 TwinCAT HMI 的客户端。配置工作仍然通过 TwinCAT 3 XAE 开发环境的图形编辑器完成。
软件和更新
使用 Beckhoff Package Server 可以安装大量 FreeBSD® 程序和 TwinCAT 功能组件。这样,操作系统和 TwinCAT 运行实时核可以通过网络轻松更新。软件包也可以离线安装。软件包首先被加载到一台已经联网的开发计算机上,然后直接安装到倍福工业 PC 上。也可以由客户托管自己的软件包服务器。通过这种方式,除了可以提供 FreeBSD® 程序,还可以提供很多知名的 Linux® 程序。
写入过滤器
TwinCAT/BSD® 与大家所熟悉的 Windows 操作系统一样,也提供一个写入过滤器,它可以保护系统免受持久改变带来的影响。一旦写入过滤器被激活,系统在重启后就会处于之前定义的状态。
备份和恢复
TwinCAT/BSD® 系统可以使用一个具有与用于 Windows 操作系统的 Beckhoff Service Tool 类似功能的 U 盘进行备份和恢复。也可以在实时系统中创建一个备份,在本地或通过网络备份到远程系统。
占用空间小
系统的基本镜像大小为 300 MB 左右,运行内存消耗不到 100 MB。因此,TwinCAT/BSD 可以运行在非常紧凑的控制器中。
设备管理器
大家所熟知的工业 PC 设备管理器也可用于 TwinCAT/BSD 下的系统配置。既可以通过网站进行配置,也可以在程序控制下通过熟悉的 ADS Secure 或 OPC UA 接口进行配置。

容器与虚拟化
由于 TwinCAT/BSD 基于 FreeBSD®,因此它标配也包括知名的 Jails 容器技术。自 2000 年以来,Jails 一直是 FreeBSD® 的一部分,应用已经十分成熟、稳定。此外,它还可以通过虚拟化方式使用 Docker® 容器。因此,TwinCAT/BSD Hypervisor 中启动了一个 Linux® VM,它被用作 Docker® 容器的 Docker® 主机。
TwinCAT/BSD Hypervisor 是倍福 TwinCAT/BSD 操作系统的一个系统功能,它可以在倍福工业 PC 上同时执行虚拟机和 TwinCAT 实时应用程序。
通过将虚拟机管理程序优化集成到 TwinCAT/BSD 操作系统中,并对软件和工业 PC 硬件进行协调,TwinCAT/BSD 能够大幅度地提高虚拟机的性能,同时保持 TwinCAT 的实时特性,实现设备控制。TwinCAT/BSD Hypervisor 得益于倍福工业和嵌入式控制器中搭载的 Intel® 和 AMD 处理器的高性能以及基于硬件的虚拟化技术。由于虚拟机能够高效运行,倍福工业 PC 上能够充分利用不同操作系统的优势,通过模块化和隔离的方式运行用户环境,提高整个系统的安全性能。
产品

C9900-S6xx, CXxxxx-0185 | TwinCAT/BSD for Beckhoff Industrial PCs
An alternative operating system – TwinCAT/BSD – will be available for selected Beckhoff Industrial PC platforms. TwinCAT/BSD combines the TwinCAT runtime with FreeBSD®, an industrially tested and reliable open source operating system.