中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

操作系统

倍福可长期供应满足自动化行业高要求的操作系统。

操作系统必须为 TwinCAT 自动化软件中的实时应用程序提供坚实的基础。因此,倍福仅将满足这些要求的软件组件集成到其操作系统中,并对它们进行严格的测试,以确保系统可靠运行。由于倍福的操作系统通过所谓的嵌入式渠道采购,因此它们具有不变的属性,不需要进行功能升级。倍福的工业 PC 在生产过程中会自动安装操作系统,因此可以确保操作系统达到高品质,并能快速进行系统优化调整。

具有高稳定性和实时能力

多年来,倍福一直将 Windows 操作系统用作 TwinCAT 自动化软件的核心基础。倍福仅集成定期进行实时测试和功能测试的成熟驱动程序和软件组件。所使用的驱动程序与倍福硬件最为匹配。此外,操作系统中的所有设置也已根据 TwinCAT 软件进行调整。这样不仅可以提升控制器的实时能力,并大幅减少设备故障停机时间。

安全性

工业 PC 对操作系统安全性的要求日益提升,例如,工业 4.0、网络和云连接方面的新应用领域和应用场景。工业 PC 安全指南(IPC Security Guideline)通过解析威胁安全的行为,逐步提升操作系统的安全性。此外,倍福通过安全顾问(Security Advisories)的形式披露已知的安全漏洞,并提供关于如何消除倍福工业 PC 上这些漏洞的说明(如果有的话)。我们会定期测试与我们控制器的功能和实时性有关的微软更新,并根据客户要求以更新列表的形式提供测试结果。倍福安全向导会在 Windows 操作系统启动时打开,这样用户就能了解到保护系统安全的最重要步骤是什么。

实用的倍福组件

作为标配集成的额外倍福组件可以帮助操作和维护工业 PC 和操作系统,从而提供真正的附加值。例如,用户可以使用倍福显示器控制(Display Control)功能更改显示器的屏幕亮度,或者设置屏幕保护程序和清洁模式。倍福设备管理器(Device Manager)可以使用网络浏览器远程配置工业 PC,诸如风扇速度、CPU 利用率和数据载体 SMART 参数等工业 PC 功能特点一目了然,便于维护。通过倍福统一写入筛选器(UWF)管理器,操作人员可以使用图形用户界面控制和配置 Windows 10 写入筛选器 UWF,对某个磁盘分区进行写保护。倍福工业 PC FeatureManager 可以轻松将语言包和组件包安装到 Windows Embedded Standard 7 操作系统中。

您的选择:
    正在加载页面内容…请稍候