解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

可扩展的工业 PC 解决方案

产品

面板型 PC

面板型 PC

倍福面板型 PC 将现代触摸技术与灵活的计算能力结合于一体,有适合控制柜安装和安装臂安装两种版本,防护等级高达 IP 65。

工业 PC

工业 PC

倍福工业 PC 采用自主研发和生产的主板,将高性能与灵活性、稳定性和长期可用性完美结合在一起。

控制面板

控制面板

倍福控制面板作为设备的“脸面”,是设备的视觉名片和功能名片,并可根据客户具体需求进行定制。

嵌入式控制器

嵌入式控制器

随着 CX 系列嵌入式控制器的推出,倍福将 PC 技术和模块化 I/O 相结合,构成一种可以安装于控制柜中的 DIN 导轨单元。

软件和工具

软件和工具

工业 PC 软件和工具可以根据用户具体的需求进行优化调整。各个组件可以相互补充,构成完整的系统解决方案。

客户专属解决方案

客户专属解决方案

20 多年来,倍福一直致力于为客户提供各种高品质的控制面板。客户也可以根据自己的具体需求定制解决方案。

技术亮点

Next multi-touch panels

Next multi-touch panels

The Next multi-touch panel series is advanced and cost-optimized, and further expands the diversity of the broad panel portfolio.

TwinCAT Core Boost

TwinCAT Core Boost

处理器内核加速模式为计算性能带来极大的飞跃 — TwinCAT Core Boost 助力提高实时计算能力

TwinCAT/BSD

TwinCAT/BSD

TwinCAT/BSD 操作系统可用于部分倍福工业 PC 平台。TwinCAT/BSD 将 TwinCAT 3 运行实时核(Runtime)与可靠的 FreeBSD 开源操作系统结合于一体。

CP-Link 4

CP-Link 4

随着工业控制面板连接技术的不断发展,控制面板现在能够安装在距离 PC 很远的地方。

工业 PC 适用于所有应用场合

个人计算机的发展取得了空前成功,已成为日常生活(包括工业界)中坚不可摧的一部分。与相关的软件相结合,不同外观和样式的 PC 构成范围广泛的各种自动化任务的核心部分,比如机械控制、过程或物流系统、系统组件的联网、数据采集或者图像处理等。对于经典的控制任务,基于 PC 的控制技术提供了良好的可升级性和灵活性,因此,PC 控制技术也逐渐替代了硬件 PLC,得到广泛应用。

倍福是基于 PC 的自动化技术的先驱者之一:早在 1986 年,倍福的第一个 PC 控制系统就已问世。如今,倍福已将积累多年的专有技术应用到工业 PC 中。 工业 PC 可以与 TwinCAT 自动化软件相结合,提供一个可以用于实现 PLC、NC 以及 CNC 功能的高性能控制系统。

在工业 PC 的开发和设计方面,倍福产品理念的重要一点就是使用先进的、高性能的组件和处理器:倍福的工业 PC 整合了先进的技术,并且在全世界范围内得到成功应用。

核心优势:倍福工业 PC

倍福工业 PC:高可扩展性,配置可变,可定制
倍福工业 PC:高可扩展性,配置可变,可定制

满足各种性能等级要求

用户可以根据具体的任务需求选择性能匹配的倍福工业 PC。倍福可以提供满足各种性能等级要求的工业 PC 产品系列,从采用单核处理器到采用多核以及众核处理器的工业 PC,配备各种类型的接口、显示屏尺寸、样式、具有不同或相同 CPU 以及满足各种防护等级。

标准型工业 PC 配置可变

几乎没有一个应用是完全相似的,倍福的大多数标准型工业 PC 亦是如此。它们在配置上有很大的灵活性,从而让用户能够精确选择适合其特定应用的设备。产品搜索器可以帮助您选择所需的配置。工业 PC 可以采用从 Intel® Celeron® 到 Core™ i7 等各种性能等级的处理器,可以配备不同的 RAM 和存储介质、各种操作系统以及各代 TwinCAT 软件 — 选择范围非常广泛,因此标准工业 PC 型号近乎无限:

  • 灵活的外观样式
  • 可扩展的 CPU 架构:Arm®,x86
  • 可灵活选择存储介质:HDD,SSD,CFast,μSD
  • 多种接口和屏幕尺寸,满足所有防护等级和安装要求
  • 在机械、电气和电子元件、软件和设计方面可以定制
  • 集成行业专属功能
  • 根据特定的应用和企业设计规范量身打造

按照要求:客户专属功能和设计

倍福还可根据客户特定要求定制设计和生产工业 PC,选择范围非常广泛:从定制公司徽标或特殊标签、个性化功能到完全根据客户的企业设计打造工业 PC。

30 多年丰富专业知识:内置于每台工业 PC

倍福是基于 PC 的控制技术的先驱者之一: 倍福早在 1986 年就开创了使用 基于 PC 的控制技术 实现自动化过程的理念。公司在自主设计和建造各种工业 PC 方面积累了扎实、丰富的专业知识和经验。

正因为如此,倍福与微软、英特尔等全球 IT 领先企业一直保持着密切的合作关系,倍福工业 PC 的用户将始终具有技术优势。

硬件:自主开发设计。性能测试:自主完成。优势:自主生产。

在倍福,这种无缝集成过程链始于主板的自主生产,终于严格的验证硬件与 TwinCAT 控制软件的交互性的内部测试。对于用户来说,他们可以完全信赖我们产品的长期可用性和协调优化的完整系统。

倍福硬件使用优秀的软件

高性能硬件需要有能与之相匹配的软件。倍福自主开发自己的 BIOS,可以为用户量身打造软件包。我们的 Windows 操作系统映像开发和用于标准化访问所有工业 PC 信息的工业 PC 诊断亦是如此。我们的软件也是自主开发的,这也确保系统具有实时能力来执行 TwinCAT 实时测试并根据具体的硬件更精确地调整工业 PC 软件。

控制面板采用的是特殊的不锈钢外壳,适用于食品、饮料和制药行业等要求苛刻的工况环境。
控制面板采用的是特殊的不锈钢外壳,适用于食品、饮料和制药行业等要求苛刻的工况环境。

卓越技术 — 让您一见倾心

倍福在开发每款产品时都注重精准无误的工业 PC 设计和高品质表面处理。

我们使用的材料都是经过精挑细选的,确保每件产品都能集精美设计、高品质结构建造及表面光洁度于一体,符合高技术标准,打造极致用户体验。倍福控制面板使用的外壳就是例子,它是由实心铝块铣削加工而成。使用这种方式打造出来的外壳

  • 可以让我们的客户一眼看到我们设计理念的独特之处,
  • 同时提高设备和系统的价值。

在很多情况下,面板型 PC控制面板 都是具有高识别度的前端。

可全球供货数十年:只有组合才能确保投资保护。
可全球供货数十年:只有组合才能确保投资保护。

可全球供货数十年

倍福从全盘考虑,制定了周密的产品库存管理计划,可以保证整个产品系列的长期可供货性:

  • 工业 PC 总共五年
  • 嵌入式控制器总共十年

最终用户可以非常放心,他们购买的产品将得到长期的技术支持:通过轻松集成相同样式的 CPU 更新硬件,降低软件映像和培训成本,以及快速响应客户服务需求。除了常规供货之外,倍福前瞻性的产品库存策略可以确保很多产品在未来多年后仍然可用。

确保哪怕是批量大小仅为 1 的产品的可靠交付能力

倍福每年会库存 6 个月的原材料和组件,即使是在全球市场不景气的环境下也能够确保产品交付。

倍福的业务已遍及全球超过 75 个国家,确保为世界各地的客户用他们自己国家的语言提供快速、高效的现场服务和支持。此外,地理位置上的“亲近”让我们能够更加深入地了解我们的全球客户所面临的技术挑战。