BACnet
倍福 BACnet 解决方案:性能可扩展,功能多样化
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
倍福 BACnet 解决方案:性能可扩展,功能多样化
BACnet(楼宇自动控制网络数据通讯协议)是一个用于楼宇自动化的标准通讯和数据交换协议,独立于任何制造商。其应用领域包括暖通空调、照明控制、安全报警和火灾报警系统。
TwinCAT BACnet Revision 14
TwinCAT BACnet 可以在任何一台倍福工业 PC 上运行。CX8191、CX9020、CX51xx 和 CX52xx 系列嵌入式控制器、C60xx 系列工业 PC 以及 CP66xx、CP67xx、CP22xx 和 CP27xx 系列面板型 PC 已经被认证为 BACnet 楼宇控制器(B-BC)。它们符合全球 ISO 16484-5 BACnet 标准、协议修订版 1.14 的所有要求。
倍福的 TwinCAT BACnet 是目前市场上最开放、最灵活的解决方案之一。通过 BACnet 的第 14 次认证修订,倍福已经实现了目前在楼宇自动化中使用的 BACnet 协议版本。未来可以很轻松地添加 BACnet 协议扩展。设备和楼宇自动化工程师可以使用最新的功能,并从每一项优势中受益。
TwinCAT BACnet 允许用户由 PLC 和可视化系统访问所有 BACnet 对象及其属性,即用户可以查看和修改这些对象的状态。现成的 PLC 功能块可以大幅减少编程工作。倍福可以提供满足各种性能等级需求的产品系列,为用户带来非常大的灵活性:用户可以从数百个到数千个 BACnet 对象控制器中进行选择,让用户能够在性能和成本方面为其应用配置量身定做的解决方案。
倍福控制器支持 BACnet Building Controller Profile(B-BC)。除了服务器应用外,TwinCAT BACnet 还提供各种客户端功能,能够与其它 BACnet 设备高效通信,确保为用户带来最大的灵活性。TwinCAT BACnet 最大的优点是能够自动生成 BACnet 对象:在有数千个 BACnet 对象的系统中,由 PLC 创建一个 BACnet 项目可以节省大量时间,同时大幅降低项目创建和配置成本。
CX8191、CX9020、CX51xx 和 CX52xx 系列 DIN 导轨安装式嵌入式控制器和 C60xx 系列工业 PC 以及拥有各种显示屏尺寸的面板型 PC 均通过了 BACnet 标准 ISO 16484-5 协议第 1.14 版的认证,为实现集成式以及跨供应商的楼宇自动化解决方案提供了一个在性能上可以精确扩展的控制平台。除了满足 BACnet 楼宇控制器的要求之外,还添加了很多其它功能。由于 TwinCAT System Manager 中集成了 BACnet 协议,因此能够高效地配置 I/O 总线端子模块和 BACnet 设备。BACnet 服务器和客户端可以通过 PLC 进行结构化编程;并直接由 PLC 访问 BACnet 属性。这样可以让这个过程变得更加简单,同时缩短开发时间。
大量附加功能补充了倍福 B-BC 设备所需的互操作性功能块。由于它们支持 Unicode 字符集 UTF8、JIS0208、UCS-4/-2 和 ISO 8859-1,因此开辟了全球使用 TwinCAT BACnet/IP 的可能性。其它功能可以动态创建 BACnet 对象,借以创建和配置时序图和趋势对象。分布式时钟可以借助支持的客户端和主站功能同步。BBMD(BACnet 广播管理设备)已经集成到 TwinCAT BACnet 中,以便在分布式网络中广泛使用。远程或第三方设备的集成在客户端功能框架内特别方便,并能够方便地搜索到 BACnet 网络。然后,只需轻按按钮即可将网络中可用的设备作为客户端传输到项目规划中。由于支持 EDE 格式(工程数据交换),因此可以自动记录倍福控制器的项目规划。TwinCAT BACnet 生成的 EDE 文件可以传输给其他项目参与者,例如楼宇管理系统安装人员,以便进一步进行处理。现场设备可以使用 EtherCAT 端子模块 EL6861 通过串行 BACnet 网络连接 BACnet/IP 至。此外,IP 和 MS/TP 之间的 BACnet 路由功能也已通过了认证。通过 EL6861 端子模块,对子总线数量没有限制,因此可以通过可选的路由将多个现场总线连接到同一个自动化站点。与为实现此目的必须使用多个自动化站点的系统相比,这样可以显著节约成本。TwinCAT BACnet 还具有很大诊断功能,让系统集成商能够更轻松地分析 BACnet 通信。