中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
近年来,科研环境对机器和设备自动化的需求已经有了日新月异的变化,若要灵活、准确地满足这些需求,就必须要有广泛的产品和解决方案。例如必须能够随时修改大型科研设施中的测量设置。同时,下一步的设置必须迅速就位,并满足最高的精度和分辨率需求。而这一切只有通过具有高度灵活性的控制平台才能实现,比如倍福 40 年来一直致力于提供的基于 PC 的控制技术。作为一家技术驱动型企业,倍福一直注重在技术上寻求代表自动化领域质的飞跃的突破创新,不断给客户带来新的惊喜,并让他们能够从这一技术优势中受益。
有了基于 PC 的控制技术,包括传统 PLC、运动控制、测量技术以及安全技术在内的所有功能都可以在软件中运行。因此,控制器可以快速适应不断变化的需求。TwinCAT 不仅是用于实现所有自动化过程的软件和开发平台,它还支持高级语言编程。倍福还有种类繁多的 EtherCAT 端子模块,包括各种 I/O 信号、接口、现场总线主站/从站、测量功能和电机控制器,也非常适合应用于科学系统和设备。由于 I/O 系统具有模块化特点,因此它支持精益且可灵活扩展的控制架构;通过直接连接额外的端子模块,可以随时对功能进行改造。倍福所有控制组件在性能、设计和价格方面都具有可扩展性,可以根据具体的应用需求精确定制控制系统。