将过程技术集成到整个控制系统中:
中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
将过程技术集成到整个控制系统中:
矿山企业面临着原材料价格低迷带来的持续成本压力,因此他们一直致力于寻求能够优化生产力和降低成本的解决方案。传统矿山企业越来越依赖智能自动化解决方案,以保持自己的市场竞争力。沿着整个价值链,从矿产资源勘探和开采到基础设施和深加工,再到最终交付给客户,所有流程以及步骤都必须简化,以确保经济上可行的操作。预计在不久的将来,无人值守的井下作业施工方案将以远程控制智能系统为基础。目前,采矿业正在寻找基于工业 4.0 理念的解决方案,其目的是一方面提高满足日益增长的人身安全需求的能力,另一方面要提高生产效率和产能。
先进的自动化技术能够实现各种不同的通信任务,例如利用信号技术调节地下运输/交通,或持续测量气体浓度,并在超过阈值时触发报警,可以很好地满足这些需求。倍福自动化平台集成各种标准接口,是实现这些应用的理想选择。倍福的测量软件和硬件模块可以将此类应用无缝集成到控制系统中,为基于智能设备监测实现预防性维护提供基础。将自动化和过程技术集成在同一个平台上,可以同时一起处理来自危险区和非危险区的信号。通过传感器采集到的数据可在控制系统中获取,并可存储在云端或本地服务器上,进行分析诊断。倍福的 TwinCAT IoT 和 TwinCAT Analytics 软件工具非常适用于实现云端连接和数据分析。用户可以通过将 HART 协议集成到 TwinCAT 软件平台中,高效实现现场设备诊断,甚至远距离诊断。
恶劣的环境条件(暴露在粉尘和甲烷气体中)需要特别坚固耐用的控制组件,比如倍福提供的采用铝质外壳的控制面板或采用全密封塑料外壳、防护等级高达 IP67 的现场总线端子盒。