中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司
+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/
印刷企业对端到端数字化工作流程的需求越来越大,旨在实现从订单准备、印前、印中、印后加工以及打包发货等全过程完全联网实现。这就要求控制系统通讯能力强、接口种类多,并能够处理大数据量。倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制系统可以轻松满足这些要求。倍福工业基于 PC 的控制系统将 PLC、运动控制、安全技术、机器人技术、测量技术和 HMI 整合在中央 TwinCAT 自动化平台上。这将确保所有系统组件能够高效互动,从而大幅提高生产效率。开放的硬件和软件接口为机械设计提供了很高的自由度,可以集成大量不同的外围设备。它支持所有常用的现场总线系统和软件协议,确保从 IT 层到现场层的集成式通讯。由于倍福的每个组件都具有模块化和可扩展性,可以为客户量身打造高性价比的印刷解决方案,无论是新生产线的端到端自动化还是现有设备的控制系统改造。
数字印刷是一种比较新的印刷工艺,由于灵活性高,越来越受到市场欢迎。数字无压印刷(NIP)无需使用传统印版,能够降低生产成本,提高生产效益,而且还为印刷产品提供很大的定制空间。其应用范围包括商用单张纸印刷或卷筒纸印刷以及标签和包装印刷,并且可以印刷各种材料和表面形状。只有采用开放的、数字网络化控制技术,才能攻克数字印刷面临的技术难题。倍福基于 PC 的控制技术具有可扩展性、模块化和高集成度,适合用作控制从数字图片制作到印刷出成品的整个工艺流程的通用控制系统。设备控制系统支持 OPC UA 等标准化接口,因此可以很轻松地集成到任何生产环境中,从而大幅减少集成工作量。
倍福解决方案的主要优势包括:
包装印刷的发展趋势是在提高印刷质量的同时兼顾可持续发展,并降低成本。包装印刷的需求因行业或终端产品不同而不同,如消费品、食品或药品等。连续追溯对医药产品起着关键作用,而其它应用则更注重快速缩短生产周期,经济地实现小批量生产。由于商品的包装设计会影响消费者的购买行为,因此,制造商们都想要通过个性化的产品系列或合适的包装印刷来吸引顾客。此外,新产品和新规格的快速发展也要求在保持最高品质的同时,更快、更高效地进行生产。若想经济地实现小批量生产(小到批量大小仅为 1),印刷机必须具有很高的灵活性。
倍福解决方案的主要优势包括:
增材制造工艺特别适用于物品数量较少的柔性生产过程。倍福拥有各种软硬件产品系列,支持设备制造商实现创新的机械方案,以满足市场在产品质量、速度和灵活性方面的高要求。倍福多年来在 CNC 领域积累了丰富的行业经验并将这些经验知识融入到完整的 CNC 解决方案的开发中,为实现高精度、高效率的 3D 印刷应用奠定了坚实的基础。它为用户提供了一个由可扩展和模块化的组件构成的自动化套件。一体化 CNC 解决方案在同一个软件平台中映射所有 CNC 功能。TwinCAT CNC 涵盖了所有 CNC 轨迹控制功能,包括用于复杂运动控制和运动学要求的高端系统。最多可以控制 128 根插补轴和 20 个通道以及各种坐标和运动转换。先进的控制算法可以实现高精度和高同步性的加工过程。TwinCAT TcCOM 提供了一个开放的接口,客户可以通过这个接口将自己的工艺知识以特殊的、定制化功能的形式安全地集成到标准控制系统中。
倍福驱动技术可以与 TwinCAT 自动化软件中的运动控制解决方案相结合,为所有应用领域提供高性能驱动系统,包括超紧凑型伺服端子模块和 AMP8000 系列集成有伺服驱动器的伺服电机,到中高性能的 AX5000 和 AX8000 系列 EtherCAT 伺服驱动器,以及相应的伺服电机。
倍福有支持 100 多种信号类型、具有不同通道密度的高性能 EtherCAT I/O 端子模块可供用户选择,包括高精度测量模块,安全模块以及紧凑型驱动模块。此外,倍福还可为所有常用的现场总线系统提供全系列的总线组件,I/O 结构方面的高灵活性和开放性可为用户带来竞争优势。倍福 TwinCAT Analytics 软件工具可以集成本地或基于云的应用,并自动生成仪表盘,以监控设备状态。例如,可以随时随地监控印刷头,减少设备停机时间,实现预测性维护。
倍福解决方案的主要优势包括: