未来一瞥:推动绿色低碳能源新纪元

面向未来的可再生能源自动化解决方案
可再生能源在能源转型中扮演着重要角色。然而,由于太阳能、风能等可再生能源受自然条件制约,具有间歇性和波动性的特点,因此需要高度灵活的控制技术和高效的储能解决方案来确保其稳定性和可靠性。倍福深耕可再生能源自动化领域,拥有深厚的技术积淀和丰富的项目经验;截至目前,全球有超过 130,000 台风力发电机已经使用倍福的技术进行自动化改造。我们提供全方位、一体化的解决方案,涵盖风力发电机运行管理、变桨控制、偏航系统、振动监测和风场网络监控等各个功能。定制化的软件框架不仅能够应用于风电,还可用于控制潮汐发电机。此外,倍福技术还广泛应用于众多能源领域,如太阳能发电厂、水电站、地热发电厂、沼气发电厂、氢能产业以及电动汽车等领域。
所有功能都整合在同一个平台中,为构建面向未来的自动化系统奠定了灵活的基础。该解决方案集成了开环与闭环控制、状态监测、可视化、云连接、防爆以及安全与测量技术等功能,满足多样化的应用需求。凭借开放式接口和对 IEC 61850 的支持,该解决方案能够将传统能源和可再生能源都集成到一个通用的自动化平台中。

为什么需要智能电网?
直到几年前,电网中的能量流动还是单向的:从超高压和高压范围内的发电端流向中低压范围的用电端。然而,随着可再生能源占比的不断提升,这一情况发生了改变。如今,能量流动变为双向,发电方式趋向分散化,电力供应也变得更加不均衡,这可能导致电网过载和不稳定。传统发电厂依赖同步发电机,而可再生能源则通过逆变器控制系统接入电网,这种差异使得电网调节变得更加复杂和动态。在此背景下,智能电网应运而生,成为解决这些问题的关键:通过实时采集和分析电网状态数据,能够有效提升电网调节能力,为构建稳定、可持续的未来能源供应体系提供坚实支撑。
倍福可为智能配电网提供合适的自动化解决方案:通过 EtherCAT 能够实现与测量变电站及本地配电变电站的电压和电流所需的 I/O 模块之间的高精度通信。开放式接口便于集成到现有的电网管理系统中。智能电网功能可直接集成到控制系统中,因此能够动态适应不断变化的负载条件。

高效能源传输
在现代电力供应系统中,能源需要高效传输并尽可能减少损耗。倍福的技术不仅广泛应用于传统的交流电(AC)传输系统,还深入应用于高压直流电(HVDC)传输和柔性交流输电系统(FACTS)等技术领域,这些技术为电网的稳定运行和性能优化提供了强有力的支持。倍福控制平台可凭借其卓越的性能,实现对变电站和电力电子器件的精确控制。通过 EtherCAT 可以实时处理来自 I/O 模块的数百万个测量值,从而优化线路监测和保护机制。
倍福系统具有高度可扩展性,能够灵活满足从单一线路到分布式电网的多样化传输需求。系统能够将数据安全传输到云端,为实时分析及预防性维护方案的开发提供有力支持。得益于全面的软件解决方案,即使是模块化多电平变流器(MMC)等复杂应用,也能实现高效的控制与实时监测。

储能系统:确保电网稳定的关键
储能系统(ESS)可以储存电网中的能量或可再生能源,并在需要时再次释放, 从而使得能源生产和消费可以在不同的时间进行。电能存储系统的集能够实现多样化的应用场景,包括提升电网稳定性、精准调节频率和电压、需求响应管理以及可再生能源的并网发电。随着电网波动性的加剧和系统惯量的降低,如何快速响应电网干扰已成为当前面临的重要技术挑战。电池储能系统凭借其出色的动态响应特性,在频率调节、电压支撑等电网辅助服务方面展现出独特的优势。
倍福可为储能系统、电力多元转换(Power-to-X)应用以及制氢系统提供统一的自动化平台。高性能的工业 PC 能够实现对充放电过程的精准控制,同时提供全面的电池状态监测功能。开放式接口能够轻松集成各类储能技术,并实现与电网的同步运行。功能全面的软件工具不仅能够优化负载和存储容量,还可以利用历史数据进行预测模型分析。

基于 PC 的控制技术助力打造全电气社会,连通所有领域
为了成功实现能源分配的现代化,必须在电网各参与主体之间建立高效的通信机制:传统电厂、新能源发电厂以及既能消纳又能接入能源发电的本地系统和基础设施。高效的系统联网与双向通信是实现分布式系统向电网反向馈电的关键技术支撑。
混合发电厂(HPP)将发电与储能解决方案结合在一起,并作为一一体化单元运行。HPP 对每个系统进行综合控制,并根据具体需求和环境条件进行优化。而本地能源系统(LES)则主要控制特定地理区域(例如市区)内的发电和储能。LES 控制侧重于平衡本地发电和需求,通常使用更简单的能源管理系统。
基于 PC 的控制解决方案凭借出色的通信能力,简化了发电系统与控制中心、电网运营商和公用电力供应公司的联网。灵活的现场总线连接以及 IEC 60870-5-10x 和 IEC 61850 等远程控制协议的集成,能够实现远程监测和运行优化。

基于 PC 的变流器解决方案助力最大限度地减少开关损耗
多电平变流器(MMC)由多个子模块(通常为半桥或全桥)串联组成,以产生阶梯式输出电压。这种结构使得输出电压波形更接近正弦波,谐波失真极低。这样可以减少开关损耗,提高效率。多个子模块输出极为接近正弦波的电压,同时最大限度地减少谐波失真。MMC 能够动态响应电网波动,提供有功和无功功率,非常适合用于可再生能源、电池储能设施和 HVDC 系统。MMC 可以降低开关损耗、提供高可扩展性并确保出色的容错性(可隔离故障子模块),显著提升了系统整体效率。
EtherCAT 实现了 MMC 中的高精度控制和高速通信,这些因素对于功率控制和电能转换至关重要。基于 PC 和 EtherCAT 的变流器解决方案还具有以下优势:最大限度地减少谐波失真、提升电能质量、快速适应电网波动,实现高效运行。