中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

适用于所有视听设备、IP 网络和云服务的通用平台

除了 Ethernet TCP/IP、串行通讯协议和 OPC UA 之外,倍福控制平台支持多媒体技术领域中的所有相关协议,其中包括 OCA(AES 70 协议)、PJLink、SMPTE Timecode、Crestron、B & O、Art-Net™ 和 Streaming ACN(sACN)。独立于供应商的各种多媒体技术设备的控制使得音频和视频系统、显示设备、多媒体服务器和流媒体服务能够无缝运行 — 在同一个网络和同一个平台上。为用户带来的好处也是显而易见的:他们在选择多媒体技术设备时不会受到限制,而且无需考虑制造商特定的协议。倍福平台用作一个“多语言网关”,确保设备之间灵活的通讯以及高可用性。

由于倍福软件和硬件组件具有可扩展性和模块化性,用户可以根据当前的具体控制任务精确定制自己的控制系统。用户可以显著提高性能并降低成本,同时还能够优化可用的安装空间。例如,CX2000 嵌入式控制器是一款基于 Intel® 多核处理器的功能非常强大且模块化的控制解决方案, 有助于将音频、PoE、DisplayPort 和 DVI 整合在一个通用平台上。

倍福能够提供各种性能等级和设计的模块化、可扩展的控制组件,并可根据客户具体需求使用这些组件为视听设备或多媒体及舞台控制领域中的所有应用配置适合的控制平台。
倍福能够提供各种性能等级和设计的模块化、可扩展的控制组件,并可根据客户具体需求使用这些组件为视听设备或多媒体及舞台控制领域中的所有应用配置适合的控制平台。