본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

기술을 선도하는 회사에서 일하기

Beckhoff의 지향점

혁신은 우리의 열정이다.

자동화 기술은 거의 모든 분야에서 영향을 끼치며 우리들의 삶을 발전시켜 준다. 에너지 발전, 빌딩 자동화, 고전적인 설비 엔지니어링, 의료 기술 및 제약 산업에 이르기까지 오늘날 세계에서 중요한 역할을 하고 있다. 무대 및 극장 기술에서는 화려한 쇼를 가능하게 하고, 프로세스 기술에서는 엔지니어들이 본질적으로 안전한 장비를 구현할 수 있게 해준다. 이는 단지 우리 기술이 사용되는 몇 가지 분야들일 뿐이다. 우리 직원들은 새로운 발명과 혁신을 끊임없이 생각해낸다. 그것들은 우리의 성공의 기초가 되며, 우리가 건강하고 지속 가능한 방식으로 성장할 수 있도록 한다. Beckhoff는 PC 기반 제어 기술의 전 세계적인 리더로 알려져 있지만, 우리는 우리들의 고향인 독일 동부 웨스트팔리아에 깊은 뿌리를 두고있다.

우리는 PC 기반 제어 기술의 글로벌 리더이다.

1980년대 중반 Beckhoff의 PC 기반 제어는 기존의 프로그래머블 로직 컨트롤러가 대세였던 자동화 시장에 혁신을 가져왔습니다. 그 이후로 Beckhoff의 혁신은 빠르게 표준으로 자리잡아 왔습니다. 고객은 Beckhoff의 제품을 통해 산업용 PC, I/O 및 Fieldbus 구성요소, 드라이브 기술, 자동화 소프트웨어, 제어 캐비닛이 없는 자동화 솔루션, 산업 이미지 처리용 하드웨어 등 주요 영역에서 제어 및 자동화를 위한 미래 지향적인 개념을 성공적으로 구현할 수 있습니다. 이를 통해 항상 경쟁에서 한발 앞서 나갈 수 있습니다.

우리는 미래에 있을 일자리를 제공한다.

자동화는 급변하는 세계에서 끊임없이 성장하는 역할을 해왔기 때문에, 미래에도 경쟁력 있는 시장이라고 할 수 있다. 중소기업에서 대기업에 이르는 우리의 고객들은 다양한 업종에서 사업을 영위하고 있어 위기 대비가 가능하고 독립적이다. 자신들의 자원을 이용하여 일관되고, 조화롭고, 유기적으로 성장하는 경제적으로 건전한 글로벌 플레이어로서 우리는 직원들에게 폭넓은 개발 기회와 회사를 형성하는데 적극적인 역할을 할 수 있는 안전한 일자리를 제공한다.

우리는 가족경영 기업이다.

우리 기업문화의 특징은 창업자 겸 대표 Hans Beckhoff의 큰 영향을 받아, 열린 상호 작용과 일 하는 것이 즐거운 가족적인 분위기를 지향한다는 것이다. 서로를 이름으로 지칭하는 것은 우리의 팀 정신을 확고히 하고, 우리가 서로를 존중하는 방식을 나타내는 것이다. 결과적으로는, 모든 직원들이 편안한 분위기 속에서 업무를 할 수 있도록 한다. 이로 인해 우리는 매우 안정적인 팀을 구성할 수 있었으며, 많은 직원들이 Beckhoff에서 오랜 기간동안 그들의 커리어를 쌓고 있다.

우리는 신뢰를 믿는다.

신뢰는 복잡성을 줄여준다 - 이는 대표 Hans Beckhoff 가 가족 소유의 회사를 운영하는 모토이다. 혁신적인 아이디어가 꽃을 피울 수 있도록 하기 위해 직원들은 개인의 이익과 능력에 따라 기술을 개발하고 기여하는 데 필요한 자유를 갖는다. 복잡하지 않은 절차와 평등한 계층 구조는 우리의 일상 업무를 더 쉽고 효율적으로 만든다.

우리는 인재를 양성한다.

Beckhoff는 항상 기술에 대한 직원들의 열정, 혁신에 대한 개방성, 창의성, 수행 의지라는 특징을 가지고 있다. 우리 직원들은 모두 자신의 지식을 발전시키고 각자의 관심 분야에서 진정한 전문가가 될 기회를 얻는다. 이러한 가치관도 우리 차세대 전문가들에게 전하고 싶은 것인데, 이것이 바로 우리가 이미 1980년대부터 다양한 기술 및 상업 분야의 사람들을 양성하기 시작한 이유라고 할 수 있다. 또한, 2010년부터는 응용과학대학교 Gütersloh Campus of the University와 협력하여 공학 분야의 업무 통합 연구 프로그램들도 지원하고 있다.

우리는 지역 사회와 환경에 대한 책임을 가지고 있다.

우리에게 환경보호와 지속가능성은 매우 중요하다. 자동화 기술은 기업이 자원을 절약하고 에너지 효율적으로 상품을 제조할 수 있도록 도와줌으로써 사회 발전에 기여한다. 우리는 또한 자체 제조 시설과 사무실 건물은 물론, 일상 업무를 지속적으로 개선하여 보다 지속 가능하고 에너지 효율적인 운영을 하기 위해 노력한다. 우리는 심지어 우리만의 벌집을 유지함으로써 자연을 돕기도 한다. 그리고 우리는 불가피한 CO2 배출량을 보상하기 위해 myclimate gGmbH 단체를 지원한다. 이것들은 지속 가능한 세상을 위한 우리의 여러 약속 중 두 가지 예시일 뿐이다.