본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

시민 참여

자동화 분야 기술을 선도하는 기업으로서, 우리는 사회의 발전과 진전에 한층 더 기여하기 위해 매일 노력하고 있습니다. PC 기반 제어는 고객들이 많은 자원을 절약하고 좀 더 효율적인 방식으로 다양한 상품을 생산할 수 있게 하여 늘어나는 세계인의 요구를 보다 지속가능한 방식으로 충족시켜줄 수 있습니다. 또한, 당사의 제품은 발전 및 상하수도와 같은 시스템 관련 인프라에서 사용되고 있습니다. 나아가 PC 기반 제어 기술은 제약 산업에 종사하고 있는 기업들이 필수 의약품, 백신, 진단 테스트를 안전하고 안정적으로 생산할 수 있도록 보장해줄 수 있습니다. 의료기술에서 Beckhoff 제품은 질병을 진단하고 사람들의 회복과 치유에 기여할 수 있는 다양한 기기를 만드는 데 사용됩니다.

동시에 우리는 개인적인 친밀감, 현실적인 상호작용, 그리고 모든 부분에서 우호적으로 협력할 수 있다는 가족 비즈니스 기업의 장점을 가지고 있습니다. 또한 우리는 이러한 장점들을 기업의 사회적 책임에서 실천하고, 회사라는 경계를 넘어 그 이상으로 전승하고 싶습니다. 우리는 우리의 생각을 실천할 수 있는 몇 가지의 프로젝트를 서포트하고 있습니다.

지역 조직

Verl의 하이마타우스 주(Heimathaus): 우리 마을의 프로젝트는 특히 우리들의 마음 깊이 있습니다. 지역 주민들도 이 지역을 더 매력적으로 만들고 있습니다.
Verl의 하이마타우스 주(Heimathaus): 우리 마을의 프로젝트는 특히 우리들의 마음 깊이 있습니다. 지역 주민들도 이 지역을 더 매력적으로 만들고 있습니다.

Beckhoff는 독일 동부 베스트팔렌(Westphalia)에 뿌리를 깊게 내리고 있다고 말할 수 있습니다. 우리 지역에서는 수많은 스포츠, 사회 및 문화 기관, 프로젝트, 협회 및 조직들을 서포트하고 있습니다. 이는 다채롭고 다양한 사회생활 보장하고 공동체 의식을 고취시키며 교육을 가능하게 하여 우리의 지역과 일상을 더욱 풍요롭게 합니다. 학교, 유치원, 스포츠 클럽, 극장 및 콘서트 등도 포함시킬 수 있습니다.

마찬가지로, 우리 전 세계 자회사들도 그들의 마음 깊이 있는 지역의 프로젝트와 조직들을 지원하고 지역사회를 강화하고 있습니다.

교육: 다음 세대에 대한 책임감

매년 60여명의 청년 인재들은 독일 Verl에 위치한 본사에 방문하여 실습 통합학습 또는 교육 프로그램을 시작합니다.
매년 60여명의 청년 인재들은 독일 Verl에 위치한 본사에 방문하여 실습 통합학습 또는 교육 프로그램을 시작합니다.

Beckhoff에게 있어 청년 인재 육성은 당사 철학의 필수적인 부분입니다. 좋은 교육은 청년들로 하여금 미래를 형성할 기회와 가능성을 열어줍니다. 그것은 개인에게는 성공의 열쇠가 될 수 있고, 거시적 차원에서는 삶의 가치가 있는 사회를 만드는 열쇠가 될 수 있습니다. 글로벌 기업으로서, 당사는 청년 인재들에게 다양하고 흥미로운 미래 전망이 있는 동적인 근무 환경에서 광범위한 교육의 기회를 제공하고 있습니다.

Beckhoff는 Verl에 위치한 본사에서 10개의 견습 교육을 진행합니다. Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts (HSBI)의 Gütersloh Campus와 협력하여 4개의 다양한 학위 과정 내 엔지니어링 실습 교육의 기회를 제공하고 있습니다.수강생들은 관심사에 따라 이러한 교육 중 하나를 선택할 수 있습니다. 당사는 수강생들이 실용적인 교육을 받는 것이 중요하다고 생각합니다. 이러한 방식으로 수강생들은 처음부터 프로젝트에 참여할 수 있게 되고, 이론적 지식을 실행에 옮길 수 있게 됩니다. 성공적으로 교육을 마친 Beckhoff의 신입 직원들은 장기적이고 흥미로운 커리어를 갖출 수 있게 됩니다.

이런 교육 과정들을 위해 지역 대학과 좋은 협력관계를 유지하고 있습니다. 당사는 빌레펠트 응용과학대학에 유능한 기술분야 교수 3명에게 10년 넘게 자금을 지원하고 학문적 연수에 투자하며 협력하고 있습니다. 또한, Beckhoff는 중소기업을 지원하기 위해 빌레펠트 대학의 "가족기업 경영" 교수기금도 지원합니다. 또한, 당사에서 직접 교육 받지 않은 인재들에게 독일 본사, 전 세계에 있는 자회사는 Beckhoff 및 자동화 기술에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 인턴십의 기회를 제공합니다.

네트워크: 회사의 경계를 넘어서는 헌신

EMO 2019 "Nachwuchsstiftung Maschinenbau"(청년 엔지니어 재단) 무역 박람회에서 Beckhoff 부스
EMO 2019 "Nachwuchsstiftung Maschinenbau"(청년 엔지니어 재단) 무역 박람회에서 Beckhoff 부스

글로벌 기업 Beckhoff의 기술과 비즈니스는 광범위한 기술적, 정치적 영향을 받습니다. 따라서 당사는 정치, 협회 및 여러 단체들의 관계자들과 지속적인 관계를 유지합니다. 그들의 제안에 귀를 기울이고, 그것을 비즈니스에 반영합니다. 항상 모든 면에서 성공적이고 목표 지향적인 대화가 될 수 있도록 노력합니다.

사회에 도움을 줄 수 있는 기술 개발과 관련하여, 중요하고 광범위한 이슈(지속가능성, 기후 보호 및 에너지, 건강, 기동성, 안전 등)들이 포함된 자동화 기술, 마이크로시스템 기술, 정보통신 기술에 대해 논의합니다. 교육 및 인적 자원과 관련된 정책은 물론, 현장 고유의 문제도 중요하게 생각합니다. Acatech, Stifterverband, ZVEI, VDMA, VDI, VDE, IEC 및 IEEE와 같은 협회와 연맹과의 학제간 교류에서는 기술, 사회 정치, 경제 및 과학적 조건을 형성하고 혁신을 추진하는 데 도움을 줍니다. Beckhoff 본사가 위치한 동부 베스트팔렌(Westphalia) 지역에 있는 "It's OWL" (Intelligent Technical Systems OstWestfalenLippe) Lead-Edge Cluster는 우리의 중요한 파트너입니다. 당사는 또한 대학과 연구 기관의 프로젝트를 지원합니다. 마지막으로, VDMA "Nachwuchsstiftung Maschinenbau" (청년 엔지니어 재단)와 같은 재단 및 협회들과 함께 숙련된 기술자들의 훈련 과정을 개선시키기 위한 교육 관련 프로젝트를 설계합니다.

탄자니아 음판다 은도고(Mpanda Ndogo)에 위치한 성 요한 바오로 2세 주니어 신학교(St. John Paul II Junior Seminary)

우리의 지원을 통해 음판다 은도고(Mpanda Ndogo) 지역의 소년들은 더 나은 미래를 맞이할 수 있는 교육을 받습니다.
우리의 지원을 통해 음판다 은도고(Mpanda Ndogo) 지역의 소년들은 더 나은 미래를 맞이할 수 있는 교육을 받습니다.

탄자니아는 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나입니다. 2022년 기준, 독일의 2.6배에 해당하는 면적에 6,150천만 명이 거주하고 있습니다. 인구는 급속도로 증가하고 있으며, 이미 UN은 2040년엔1억 2천 0백만 명의 인구가 거주하게 될 것이라 예상하고 있습니다. 현재 탄자니아인의 43퍼센트가 15세 미만입니다. 인구의 64퍼센트는 시골 지역에 살고 있으며, 전기를 사용할 수 있는 시골에 살고 있는 가구는 25퍼센트 미만입니다. 인구의 65퍼센트 이상은 농업에 종사하고 있습니다. 세계은행의 기준에 따르면 인구의 25퍼센트가 하루 1.90달러 미만으로 생계를 유지해야 하기 때문에 빈곤층으로 간주되고 있습니다.

우리는 탄자니아의 젊은이들에게 성공적인 미래를 위한 교육의 기회를 제공하고자 합니다. Verl 지역 출신인 발터 뤼케윌 신부(1930-2015)도 그 일을 도맡았습니다. 그는 1953년 남편 아놀드와 함께 Elektro Beckhoff를 설립한 엘리자베스 백호프(1924-2013)와 친구이기도 합니다. 탄자니아에서 45년 넘게 선교사 생활을 하고 독일로 돌아온 뒤에도, 그는 서 탄자니아 관련 프로젝트를 위해 힘썼습니다. 엘리자베스 백호프를 필두로 우리는 2005년부터 Mpanda지역에서 이러한 프로젝트 중 일부를 지원하고 있습니다.

그 프로젝트 중 하나는 음판다 은도고에 있는 가톨릭 중등학교인 St. John Paul II Junior Seminary의 건설입니다. 이 학교는 2009년부터 Beckhoff가 많은 자금을 지원해 왔으며, 2014년에 개교 이후로도 인프라의 확장을 위해 돕고 있습니다. 현재는 360명의 학생이 수용 가능하며 학생 1인당 연간 약 330유로의 학비를 지원하여 비용을 지불할 수 있도록 인프라 확충에 도움을 주고 있습니다.

St. John Paul II Junior Seminary에 대한 자세한 정보: 자세히 알아보기

레소토(Lesotho), 세몬콩(Semonkong) 마을의 사회 프로젝트

우리는 레소토(Lesotho) 지역 주민들이 자신 스스로를 위해 농업과 축산에 관한 모든 것을 배울 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
우리는 레소토(Lesotho) 지역 주민들이 자신 스스로를 위해 농업과 축산에 관한 모든 것을 배울 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

레소토의 영토는 남아프리카로 둘러싸여 있습니다. 아프리카 대륙 남부에 위치한 이 작은 나라는 인구가 약 200만 명에 달하며, 지리적으로 높게 위치해 있어 "천국의 왕국" 이라고도 불립니다. 레소토는 인간개발지수 191개국 중 168위에 위치하고 있습니다. 실업률 또한 높아 대부분의 주민들은 농업에 생계를 의존하고 있습니다.

따라서 우리는 마세루 지방의 세몬콩 마을 지역 주민들이 독립적이고 만족스러운 삶을 살 수 있도록 다양한 사회적 프로젝트를 지원하고 있습니다. 이것은 특히 농업의 발전과 관련이 있기 때문에, 세몬콩의 주민들은 농업의 중요한 기초를 배웁니다. 자원봉사자들과 함께 주민들은 밭을 위한 급수 작업을 하거나 새로운 식재 방식과 수확 방법을 배웁니다. 또한 수의사들은 가축들을 건강하게 키울 수 있도록 돕고, 동물 복지와 관련된 내용이나 소, 말, 양, 염소, 당나귀, 닭을 취급할 때의 중요한 팁들을 전수해주기도 합니다. 우리는 가축들을 위한 백신을 제공하고 수의학 치료를 위한 재정을 지원하기도 합니다.

또한, 우리는 다양한 연령층의 아이들이 교육받고 있는 지역 고아원 및 세몬콩 학교를 지원합니다. 우리의 지원으로 두 기관은 아이들에게 매일 급식을 제공하고 수업 교재 및 건물의 유지보수를 보장받을 수 있습니다.

SC Verl

SC Verl의 첫 번째 축구팀은 2020년, 독일 3부 리그로 승격했습니다. © Sportclub Verl
SC Verl의 첫 번째 축구팀은 2020년, 독일 3부 리그로 승격했습니다.
© Sportclub Verl

Verl과 축구 – 이 둘은 Verl과 자동화 기술만큼이나 밀접한 관계를 맺고 있습니다. Verl von 1924 e. V. 스포츠 클럽은 100년간의 협회 역사를 가지고 있습니다. Beckhoff 가족은 1970년대 초부터 이 클럽과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. SC Verl의 첫 번째 팀은 2008년부터 지속적으로 서부 지역 리그의 세미 프로급으로 출전했습니다. 2020/21 시즌 플레이오프에서 Verl의 선수들은 3부 리그로 승격했습니다.

스폰서로서 Beckhoff는 현지에 기반을 둔 다른 중견 기업과 함께 협회를 지원하고 있습니다. 스폰서들 덕분에, SC Verl은 경기 중심의 축구외에도 생활스포츠 분야에서 다양한 기회를 제공하고 있습니다. 주변 지역 모든 어린이들이 축구를 접할 수 있다는 것은 스폰서들뿐만 아니라 클럽의 입장에서도 매우 중요합니다. Minis부터 A-youth까지, 성과지향적인 축구부터 소년, 소녀들을 위한 레저 축구까지 활성화되고 있습니다. 성과지향적인 축구를 하지 않은 성인 팀도 있습니다. 우리는 Verl에서 우호적인 협력과 스포츠맨십을 증진하고자 합니다.

그리고 물론 Beckhoff 가족은 축구에 있어서 매우 열정적입니다! Hans Beckhoff, Frederike Beckhoff, Johannes Beckhoff, Arno Beckhoff, Stefan Beckhoff, Thomas Beckhoff, Michael Beckhoff 및 Jan Beckhoff는 모두 Verl 클럽에서 다른 시간과 다른 포지션에서 축구를 했으며 물론 모두 뛰어난 재능을 가지고 있습니다! (하지만 그 성공도는 모두 다릅니다.)

우리는 매년 개최하는Beckhoff Cup에서도20개의 출전팀들 중 최고의 팀을 정합니다!

Verl 스포츠클럽에 대한 추가 정보: 자세히 알아보기