TwinCAT NCI

Objectif de formation

  • Acquérir les compétences pour réaliser la programmation d’axes sous TwinCAT
  • Configurer et programmer un système d’axes interpolés
  • Architecturer son programme

Public concerné

  • Automaticiens ayant les bases de la programmation NC PTP

Prérequis

  • Maîtriser Windows et posséder les connaissances basiques de l’automatisme.
  • Connaissances de base TwinCAT 3 – NC PTP

Méthode pédagogique

  • Méthode participative avec conception d'un programme complet sur une partie opérative
  • Un poste de travail individuel avec PC et logiciel TwinCAT ainsi qu’un banc de formations individuel (avec PC Industriel, I/O, Motion) est mis à disposition de chaque stagiaire.

Modalité dévaluation

  • Le formateur évaluera les stagiaires au cours du stage lors des mises en situation pratiques
  • Un questionnaire d’évaluation des acquis de fin de formation sera réalisé le dernier jour de formation.
  • L'attestation de fin de formation individuelle certifiera la réussite des stagiaires.

Durée de formation

  • 16 heures sur 2 jours

Tarif

  • Sur devis

Informations additionnelles

  • Horaires indicatifs : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
  • Formation en centre de formation Beckhoff ou sur site client.
  • Les centres de formation Beckhoff sont accessibles aux PSH. Consultez notre politique d’accessibilité
  • 3 personnes minimum / 6 personnes maximum par session. Beckhoff se réserve le droit de reporter et/ou annuler une session de formation si l’effectif minimum n’est pas atteint.
  • Beckhoff est un organisme certifié Qualiopi, au titre de la catégorie « Actions de formation »
  • Pour toute prise en charge des frais de formation par un OPCO, un accord de celui-ci devra nous être fourni.
  • Une convention de formation est fournie sur demande

Programme formation TwinCAT 3 NCI

  • Création de groupes d’axes à partir d’axes simples à l’aide de blocs fonction des bibliothèques TwinCAT,
  • Création d’un programme NCI,
  • Contrôle séquentiel depuis System Manager,
  • Bibliothèques PLC pour créer des canaux NC et pour contrôler l’interpréteur,
  • Contrôle séquentiel depuis l’automate,
  • Communication entre programme CN et programme PLC (fonctions M),
  • Echange de paramètres entre programme CN et automate (H, S et T),
  • Intervention de l’automate dans un programme CN en cours d’exécution.

Programme détaillé disponible sur demande.

Détail de la commande
Configurer et programmer un système d’axes interpolés dans l’environnement TwinCAT NCI.
Numéro de commande
TwinCAT NCI (FO5100)
Catégorie
Motion Control
Durée de la formation
2 jours