Durabilité et croissance

La population mondiale est en constante augmentation et avec elle, l’augmentation du niveau de vie à l’échelle mondiale. En conséquence, les besoins en matières premières et en ressources énergétiques dont notre planète ne dispose pas de quantités inépuisables, sont également en hausse. Pour répondre aux besoins de tous, il est donc nécessaire d’améliorer constamment les processus de production afin de réduire la consommation d’énergie et de matériaux. Tel est le défi que doivent relever les ingénieurs du monde entier, tous secteurs technologiques confondus : construction de machines, traitement d’eau, technologie médicale, gestion de l’énergie, etc. Beckhoff est donc convaincu que « … les ingénieurs doivent sauver le monde ! »

Beckhoff Automation fournit la technologie de base nécessaire à cet effet. Notre solution de commande sur base PC garantit des temps de cycle extrêmement courts qui améliorent la cadence des machines, optimisant ainsi leur efficacité. Nos puissantes CPU facilitent la réalisation d’algorithmes complexes d’optimisation ; l’interaction entre la technologie de l’information et l’automatisation permet de combiner le meilleur des deux mondes et garantit une intégration aisée dans des applications modernes vers le cloud et dans les applications de pointe. Les toutes dernières découvertes scientifiques peuvent être utilisées directement sur le contrôleur avec l’Automation Scientifique de Beckhoff ; l’intelligence artificielle et le Machine Learning font partie intégrante de notre technologie de commande.

Toutes ces technologies contribuent à optimiser l’efficacité des processus, ce qui conduit à une réduction de la - consommation d’énergie et de matières premières et à une amélioration de la la qualité et de la rentabilité. Les exigences écologiques et économiques peuvent ainsi être conciliées !

Produire de l’énergie « verte » avec Beckhoff

La technologie Beckhoff est utilisée dans de nombreuses applications telles que les éoliennes, rendant le monde plus durable.
La technologie Beckhoff est utilisée dans de nombreuses applications telles que les éoliennes, rendant le monde plus durable.

La plus importante contribution de notre entreprise à la protection de la planète se trouve dans nos innovations. Bon nombre d’entre elles sont utilisées dans la production d’énergies « vertes », que ce soit pour des éoliennes, des installations solaires ou encore des installations de biogaz. Dans le secteur de l’énergie éolienne en particulier, les contrôleurs Beckhoff équipent une grande partie des éoliennes mondiales et assurent leur commande optimale. L’énergie éolienne est une priorité technologique pour Beckhoff ; des ingénieurs et des scientifiques expérimentés travaillent à l’amélioration continue du rendement énergétique.

Outre nos projets technologiques liés aux produits, nous nous engageons également par de nombreuses mesures pour la protection de notre environnement et la neutralité des émissions de CO2, ainsi que pour une gestion durable des ressources naturelles.

Mesures pour la réduction des émissions de CO2

En fournissant des produits et des technologies de pointe, nous permettons à nos clients de produire de manière durable et d'utiliser efficacement les ressources. Ces objectifs se reflètent également dans nos actes. Beckhoff Automation gère tous ses sites mondiaux et produit de manière climatiquement neutre.

Norme internationale de management de l'énergie ISO 50001

Beckhoff Automation et l' entreprise Smyczek GmbH, qui fait partie du groupe Beckhoff, exploitent avec succès un système de management de l'énergie depuis 2016. Les deux entreprises sont certifiées conformément à la norme internationale de management de l'énergie ISO 50001. Dans l'entreprise Fertig Motors GmbH, qui appartient également au groupe, un audit énergétique est régulièrement réalisé conformément à la norme DIN 16247. Une gestion fructueuse de l'énergie prévoit l'observation des consommations d'énergie dans l'entreprise, la mise en œuvre de mesures d'économie d'énergie et l'amélioration constante de l'efficacité énergétique. Au cours des dernières années, nous avons par exemple pu accroître l'efficacité énergétique de nos bâtiments et de notre infrastructure. Nous y sommes parvenus grâce à l'utilisation d'un éclairage énergétiquement efficace, à l' isolation des bâtiments lors de la rénovation des toitures ou à l'installation d'un rafraîchissement nocturne automatique qui aide pendant les mois d'été à refroidir les halls de production. Beckhoff Automation respecte ainsi les obligations légales et contribue à la mise en oeuvre de l'objectif du gouvernement fédéral relatif à la transition énergétique.

Passage systématique à l'électricité verte

Sur tous nos sites en Allemagne ainsi que chez Smyczek GmbH et Fertig Motors GmbH, nous avons convertis 98 % de notre consommation d'électricité, soit environ 13 gigawattheures, en électricité verte. Issue de nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques. 7 % de notre besoin total en électricité, soit environ 900 mégawattheures par an, sont produits dans nos propres installations photovoltaïques. En passant à l'électricité verte, nous contribuons à augmenter la production d'électricité à partir de sources renouvelables et donc à réduire les émissions de CO2. En utilisant de l'électricité obtenue à partir d'énergies renouvelables, nous économisons chaque année environ 8 000 tonnes de CO2.

La durabilité au quotidien dans l'entreprise

Dans le cadre de toutes ces mesures conséquentes, ce sont également de nombreux détails qui participent à une gestion responsable de notre environnement. Avec nos collaborateurs, nous nous efforçons de devenir chaque jour un peu plus respectueux de l'environnement. Dans notre restaurant d'entreprise, nous transformons essentiellement des produits régionaux et frais. Cela nous permet d'économiser des frais de transport inutiles. Pour notre offre à emporter, nous misons en outre sur des emballages durables, par exemple à base de fibres de canne à sucre ou d'amidon de maïs.
Notre parc de véhicules comprend une part toujours plus élevée de véhicules hybrides et électriques. Actuellement, 75 % de l'ensemble des véhicules sont électriques ou hybrides. L'acquisition de véhicules électriques supplémentaires est prévue. Nous travaillons en même temps au développement continu de notre infrastructure de recharge à Verl. Plus de 196 bornes de recharge ont déjà été installées, et d'autres sont prévues.

Notre bilan et notre indicateur en matière de gaz à effet de serre

Nous dressons chaque année le bilan de nos consommations et calculons les émissions inévitables en équivalent CO2. Notre bilan englobe toutes les émissions générées directement sur nos sites mondiaux par l'activité de l'entreprise. Cela signifie qu'il inclut toutes les sources énergétiques, le besoin en eau, le matériel nécessaire, les déchets produits et le recyclage, la nourriture et les boissons, les voyages d'affaires et les déplacements quotidiens des collaborateurs sur leur lieu d'intervention.

La figure de droite montre le bilan actuel en matière de gaz à effet de serre de Beckhoff Automation dans le monde entier, ainsi que des entreprises Fertig Motors GmbH et Smyczek GmbH pour l'année 2022. Au total, 16 339 t de CO2e ont ainsi été émises.

Le bilan en matière de gaz à effet de serre se fonde sur la norme internationalement reconnue « The GHG Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard » et comprend les gaz à effet de serre influant sur le climat qui relèvent du « contrôle opérationnel » de l'entreprise. ecoinvent 2.2 et la méthode d'évaluation du GIEC de 2007 (GWP 100a) ont servi de base de données pour les calculs.

Une production neutre en CO2 sur tous nos sites mondiaux – notre contribution à la protection du climat

L’organisation myclimate propose des projets de compensation volontaire des émissions de CO2 : par ce biais, nous subventionnons des fours solaires destinés aux habitants de Madagascar.
L’organisation myclimate propose des projets de compensation volontaire des émissions de CO2 : par ce biais, nous subventionnons des fours solaires destinés aux habitants de Madagascar.

Pour compenser les émissions de CO2 inévitables, nous soutenons la fondation myclimate Deutschland gGmbH, qui propose des mesures de compensation du CO2 volontaires pour les entreprises et vérifie leur bilan en matière de gaz à effet de serre conformément au protocole GHG.

Les projets de protection du climat consistent notamment en des mesures de reboisement ou de mise à disposition de technologies énergétiquement efficaces, qui seraient irréalisables sans le subventionnement obtenu grâce à la compensation. Les émissions dues à l'utilisation de sources d'énergie fossiles peuvent ainsi être réduites à un autre endroit. Nous nous engageons concrètement dans le projet « Retour à une île verte grâce à des fours performants et solaires » (Madagascar), qui est reconnu par le Gold Standard mondial pour la certification de projets de protection du climat et qui contribue au développement durable.

Ce projet organise la vente de fours efficaces subventionnés à la population de Madagascar. Cela permet de contenir la rapide déforestation de l'île. Les fours efficaces divisent par deux le besoin en bois par rapport à des foyers ouverts. Pour chaque four vendu, sur une durée de vie de cinq ans, ce sont ainsi environ 2,3 tonnes de CO2 par an qui sont économisées. Des informations complémentaires sur la contribution de ce projet à la protection du climat et sur le développement durable sur place figurent dans le SDG Impact Report.

En raison de la compensation de toutes les émissions inévitables de l'entreprise Beckhoff Automation et de l'ensemble de ses filiales et bureaux internationaux ainsi que des sociétés Smyczek GmbH et Fertig Motors GmbH, nos sites dans le monde entier peuvent se prévaloir d'être climatiquement neutres.

Nos abeilles

En louant des ruches, nous contribuons à la préservation de notre écosystème et à la diversité des espèces.
En louant des ruches, nous contribuons à la préservation de notre écosystème et à la diversité des espèces.

« Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. Plus d’abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d’animaux, plus d’hommes ». Cette citation d’Albert Einstein datant de 1949 décrit l’importance capitale de ces petits insectes noirs et jaunes.

L’abeille mellifère européenne (Apis mellifera) est surtout présente en Europe, au Proche-Orient et en Afrique. Elle ne produit pas seulement du miel et de la cire, mais contribue aussi de manière décisive à notre approvisionnement alimentaire du fait de son rôle dans la pollinisation des fleurs. Les abeilles mellifères et les abeilles sauvages, mais aussi d’autres insectes, pollinisent une grande partie des plantes agricoles et des plantes sauvages locales, par exemple les arbres fruitiers, les concombres, les fraises et les tournesols.

Différentes causes expliquent la mortalité des abeilles

Aujourd’hui, la mortalité des abeilles est omniprésente. Il reste très peu d’abeilles sauvages. Sans les apiculteurs, les abeilles auraient disparu depuis longtemps car elles sont menacées par de multiples facteurs. Les insecticides et les produits toxiques utilisés notamment dans l’agriculture, les paysages agricoles monotones, le changement climatique, mais aussi l’élevage intensif des abeilles sont autant de facteurs qui entraînent une diminution des populations d’abeilles à l’échelle mondiale. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d’installer à Verl environ 50 000 de ces micro-agents biologiques au siège de l’entreprise afin de contribuer à leur préservation.

Des ruches à louer

L’apicultrice Marion Domke a créé un concept passionnant pour la sauvegarde des abeilles : elle loue des ruches à des entreprises, à des associations et à des particuliers. Nous avons immédiatement été convaincus par ce concept et avons installé nos deux premières ruches sur notre site à Verl en avril 2018. Nous avons maintenant huit ruches louées et Marion Domke vient régulièrement nous rendre visite pour vérifier que tout se passe bien.