PC-basierte Steuerung automatisiert traditionelles Verfahren zur Herstellung von Schneckenwendeln
Zur Herstellung von Schneckenwendeln für den Einsatz in Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung oder Bergbau werden traditionell Hydraulikpressen genutzt. Diesen aufwendigen Fertigungsprozess löste RoboHelix aus Sydney, Australien, mit der Entwicklung einer robotergestützten Maschine ab. Durch umfassende Integration von Beckhoff-Technologien konnte RoboHelix die Leistung und Präzision steigern und dabei die Steuerungstechnologie vereinfachen sowie für das gesamte Portfolio flexibel bereitstellen.
RoboHelix schaffte es seit der Gründung im Jahr 2015 als Startup, die industrielle Fertigung von Schneckenwendeln durch die Entwicklung der ersten roboterbasierten Maschine radikal zu verändern. Die traditionell eingesetzten Hydraulikpressen arbeiten mit Formen, die jeweils den physischen Parametern einer Wendel entsprechen. Das herkömmliche Verfahren erfordert darum zahlreiche dieser teuren und unhandlichen Werkzeuge, und je nach der Größe einer Form dauern Bestückung und Einrichtung bis zu einer Stunde. Hayel Smair, Gründer und CEO von RoboHelix, sagt dazu: „Dieses Herstellungsverfahren gibt es schon seit der industriellen Revolution.“ Das Unternehmen setzte sich das Ziel, den Zeitaufwand für die Serienfertigung von Stunden auf Minuten zu reduzieren. Hayel Smair, der über umfangreiches Know-how im Bereich Robotik verfügt, erklärt: „Mir fiel auf, dass präzise Bewegungen ausgeführt werden, wenn eine flache Scheibe in eine Schneckenwendel verwandelt wird. Diese Bewegungen wurden dann mithilfe eines Robotersystems imitiert.“
Für die Realisierung der Servoachsen in dem neuen Fertigungssystem wurde nach einer Evaluierungsphase die Antriebstechnik von Beckhoff ausgewählt. Dr. Budhaditya Majumdar, verantwortlich für Elektrokonstruktion, Integration und Programmierung der RoboHelix-Maschinen, verdeutlicht: „Es gibt nur sehr wenige Akteure auf dem Markt, die uns Servomotoren bieten können, die sowohl präzise und leistungsstark als auch wirtschaftlich sind. Das war die Ausgangsbasis, von der aus unsere Geschäftsbeziehung mit Beckhoff ihren Anfang nahm. Mittlerweile gehören dazu aber nicht nur Bewegungssteuerung und Maschinensicherheit, sondern auch das HMI.“
PC-basierte Steuerung vereinfacht Maschinenvariationen
Die RoboHelix-Serie umfasst mehrere Varianten, weshalb die einfache Portierung des SPS-Programms unverzichtbare Voraussetzung für die Serienproduktion ist. Dr. Budhaditya Majumdar erläutert dazu: „Wir wollten auf keinen Fall bei jeder Änderung der elektromechanischen Ausführung von Getriebeübersetzungen oder Steigungen der Wendel das Programm anpassen müssen. Dank der TwinCAT- und PC-basierten Steuerungsstruktur können wir Antriebe, Motoren und elektromechanische Parameter ändern, ohne den SPS-Code überarbeiten zu müssen.“
Die Maschinen von RoboHelix sind mit dem Embedded-PC CX5140 mit Quadcore-Prozessor ausgerüstet. Die Ausführung des Programms basiert auf Tabellen, die anhand von Materialeigenschaften der Helix berechnet werden. „Unsere vorherige Hardware war an ihre Grenzen gelangt, und die Tabellenberechnung dauerte 30 s. Im CX5140 ist nur ein Core dem SPS-Programm zugeordnet, aber er erledigt diese Aufgabe dennoch im Bruchteil einer Sekunde. Ein weiterer Core steht für die Bewegungssteuerung zur Verfügung. Die übrigen Prozessorkerne werden für Betriebssystem, TwinCAT-Laufzeit und TwinCAT HMI Server genutzt“, erklärt Dr. Budhaditya Majumdar.
Dynamische Antriebstechnik für eine schnelle Produktion
RX250 gehört zur zweiten RoboHelix-Generation und erfordert eine lineare Kraft von 25.000 kg. Hayel Smair erläutert: „Was wir suchten, war ein präzises, servobasiertes Design mit hoher Leistung, Schnelligkeit und Effizienz. Traditionelle hydraulikbasierte Systeme sind unhandlich, und es fehlt die Feinsteuerung.“ Bei den insgesamt acht NC-Achsen im Innenraum der Maschine reduzieren nun Beckhoff-Antriebe und -Motoren mit One Cable Technology (OCT) den Verkabelungsaufwand und damit auch den Zeitaufwand für die Montage. Dr. Budhaditya Majumdar ergänzt hierzu: „In unserer vorherigen Maschine war die Bewegungsregelung impulsgesteuert. Jeder der Motorantriebe hatte vier Differenzialpaare für die Bewegung und vier Differenzialpaare für die Encoder-Rückmeldung zur SPS, und es dauerte sehr lang, bis alle acht Motoren ordnungsgemäß verdrahtet waren. Mit OCT genügt hingegen ein Klick für die Servoverstärker AX5000 und die Servomotoren AM8000.“ Für niedrige Drehmomente kommen auch Schrittmotoren des Typs AS2023 in Kombination mit den Schrittmotorklemmen EL7041 zum Einsatz.
RoboHelix-Maschinen erfordern eine hochpräzise synchrone Bewegungssteuerung. Benutzergenerierte Daten werden über die cloudbasierte Software HelixNinja in das Gerät geladen. Diese Informationen werden weiterverarbeitet, um Koordinaten in der 3D-Ebene zu generieren und so den Prozess der Umformung einer flachen Scheibe in eine Wendel zu emulieren. Diesen Koordinaten folgen die Motoren synchron bei der Herstellung der Wendel. „Bei unserer vorherigen Maschine ging die synchrone Bewegung auf Kosten der Leistung und Flexibilität“, sagt Dr. Budhaditya Majumdar. „Mit der Kurvenscheiben-Funktion TwinCAT NC Camming (TF5050) ist jetzt jederzeit und überall eine relative synchrone Bewegung möglich. Abmessungen und Toleranzen sind kein Problem, sobald die Motoren und Antriebe kalibriert sind.“
Komfortable Maschinenbedienung und integrierte Maschinensicherheit
Die Anwender müssen das Gerät unter Umständen von mehr als einer Seite bedienen können. „Die Maschine ist so konzipiert, dass der Bediener wahlweise an der linken oder rechten Seite die Ronde als Werkstück einsetzen und die Wendel entnehmen kann. Dabei ist es einfacher – je nach Drehrichtung der Wendel, im oder gegen den Uhrzeigersinn – die Geräteseite wechseln zu können“, so Hayel Smair. „Da das Multitouch-Control-Panel CP3916 an einem Schwenkarm montiert ist, kann der Bediener dieses Panel immer mit sich führen.“ Laut Dr. Budhaditya Majumdar gilt dasselbe auch für die direkt am unteren Panel-Rand angebrachte Tastererweiterung mit Not-Halt-Taster, die so für den Bediener jederzeit sicher erreichbar sei.
Das Bedienoberfläche für die RoboHelix-Maschinen basiert auf TwinCAT HMI. Der Embedded-PC CX5140 hostet zudem den TwinCAT HMI Server und ist mit dem Control Panel CP3916 verbunden, auf dem der Browser im Kiosk-Modus läuft. Dr. Budhaditya Majumdar erläutert: „Bisher wurde ein HMI mit eigener Rechenkapazität eingesetzt, das zusätzlich programmiert werden musste. Die Verwendung eines rein passiven Panels reduziert hier den Aufwand. Hinzu kommt, dass die Bedienoberfläche bei Bedarf auch über den Browser eines Mobiltelefons oder eines vernetzten PCs zur Verfügung steht.“
Sicherheit ist bei der Automatisierung von Maschinen oberstes Gebot. Mit der integrierten Sicherheitslösung TwinSAFE konnte RoboHelix die hierbei notwendige Verdrahtung reduzieren. Dr. Budhaditya Majumdar bestätigt: „Sicherheits-Trigger von Sensoren oder dem Not-Halt-Taster deaktivieren die Antriebe. Eine festverdrahtete Sicherheitstechnik ist nicht erforderlich. In der einen oder anderen Betriebsphase kann es durchaus vorkommen, dass der Bediener die Tür öffnen muss, während der Motor noch aktiviert ist und läuft. Für die notwendige Sicherheit sorgt hier die TwinSAFE-Optionskarte AX5805 mit der sicheren Stopp-Funktion SOS (sicherer Betriebshalt). In den vorherigen Maschinen war die Implementierung dieser Sicherheitsfunktion schwierig und verursachte einen erheblichen finanziellen Mehraufwand für die Geschwindigkeitsüberwachung. Und ein weiterer Vorteil der Beckhoff-Technologie: Was auch immer programmiert wird – SPS, Antrieb, HMI oder Sicherheit –, mit TwinCAT läuft alles über eine durchgängige Plattform.“
Auf einen Blick
Lösungen u. a. für Lebensmittelverarbeitung und Fördertechnik
- Fertigungsmaschine zur Herstellung von Schneckenwendeln
Kundenbenefit
- höhere Effizienz mit kürzerer Bearbeitungszeit in der Wendelfertigung
- geringere Betriebskosten
- hohe Sicherheit für Bediener
- keine spezifischen Werkzeuge erforderlich
PC-Control in der Anwendung
- PC-basierte Steuerung und Antriebstechnik in einem flexiblen und skalierbaren System
- TwinCAT als Universalplattform für alle Funktionalitäten
- TwinSAFE für funktionale Sicherheit ohne Komplexität
- TwinCAT HMI für eine flexible und hardwareunabhängige Visualisierung
- Servoverstärker AX5000 und Servomotoren AM8000 für präzise Bewegungssteuerung
- CX5140 und CP3916 als flexible, leistungsstarke, Multitouch-fähige Steuerungsplattform