LösenAnheftenSchließen

Leistungsstarke Industrie-Panel-PCs – Bedienen, Steuern und Beobachten jeder Maschine oder Anlage

Produkte

Multitouch-Panel-PCs

Multitouch-Panel-PCs

Moderne Multitouch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP2xxx und CP3xxx in Diagonalen von 7 bis 24 Zoll.

Singletouch-Panel-PCs

Singletouch-Panel-PCs

Erprobte resistive Touch-Technologie und flexible Rechenleistung bieten die Panel-PC-Serien CP6xxx und CP7xxx auch in der Ausführung als Economy-Variante.

Ex-Panel-PCs

Ex-Panel-PCs

Multitouch-Technologie und Multicore-Performance bieten die Panel-PC-Serien CPX27xx und CPX37xx für den Einsatz in Zone 2/22.

Zubehör Panel-PCs

Zubehör Panel-PCs

Ein vielfältiges Zubehörprogramm, bestehend aus Einsteckkarten, Kommunikationsmodulen, Anschlusskabeln und Betriebssystemen, ergänzt das Produktspektrum.

Industrie-Panel-PCs – die optische und funktionelle Visitenkarte jeder Maschine oder Anlage

Bereits in den 1980er Jahren entwickelte Beckhoff erste Panel-PCs zur direkten Integration innerhalb der Maschine und eröffnete so die Möglichkeit, Bedienung und Steuerung einer Applikation effizient in einem Gerät zu kombinieren.

Erste PC-basierte Maschinensteuerung
Erste PC-basierte Maschinensteuerung

Mit den ersten selbstentwickelten Industrie-Panel-PCs wurde so der Grundstein für das heute umfassende Portfolio gelegt. Dabei ist die Zielsetzung damals wie heute die gleiche: Moderne Control-Panel-Technologie kombiniert mit performanter PC-Technologie. So ergibt sich so ein kompaktes „All-in-One“-Gerät, welches effizient und preisgünstig in die Maschine integriert werden kann.

Die Verbindung aus Control Panel (HMI) und Industrie-PC (IPC) zum Industrie-Panel-PC eignet sich für den Einbau in die Front eines Schaltschranks (Versionen CP2xxx, CP6xxx) und für die Tragarmmontage (Versionen CP3xxx, CP7xxx). Durch leistungsstarke Komponenten ist maschinennahes Bedienen, Steuern und Beobachten eine der Stärken der Panel-PCs, deren formschöne Gehäuse auf leichte Zugänglichkeit aller Komponenten bei optimaler Raumausnutzung ausgelegt sind. Aus der Kombination unterschiedlicher Displaygrößen von 5,7 bis 24 Zoll und verschiedener Anbau-PCs mit Prozessoren von Intel Atom® bis Core™ i7 lässt sich für jede Anwendung im Maschinen- und Anlagenbau eine leistungsstarke Plattform generieren.

Modernste Multitouch-Technologie trifft dabei auf erprobte Gehäuse-Technik und perfekt abgestimmte PC-Hardware.

Multitouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen an mechanischer Stabilität, den rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, präziser Bedienung, aber auch elegantem Design gerecht zu werden, nutzt Beckhoff exklusiv gefertigte Multitouch-Sensoren. Alle nötigen Controller-Boards sind selbst entwickelt und Inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, was auch im rauen Maschineumfeld State-of-the-Art-Bedienkomfort ermöglicht.

Gehäusetechnik

Als Pionier in der Control-Panel- und Panel-PC-Technik setzt Beckhoff seit jeher überwiegend auf hochwertiges Aluminium als Basismaterial für seine Produkte. Höchste mechanische Stabilität, sehr gute Wärmeleiteigenschaften, hohe Funktionalität auch unter EMV-kritischen Umgebungen, flexible Fertigungsmöglichkeiten und nicht zuletzt perfekte Ästhetik stellen eine gute Basis für erfolgreiche Produkte dar. Desweiteren ermöglicht die Verwendung von Aluminium als Ausgangsmaterial die Realisierung von kundenspezifischen Projekten mit kleineren Stückzahlen, da eine flexible mechanische Bearbeitung möglich ist.

Perfekt abgestimmte PC-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbstentwickelten und gefertigten Motherboards auch im Bereich der PC-basierten Steuerungstechnik auf eigenes Know-How. Der Anwender profitiert so von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. Abgerundet wird die eigene Hardwareentwicklung durch eigene BIOS-Entwicklung, umfassendes Know-how im Bereich der Microsoft-Betriebssysteme sowie das ultra-kompakte Beckhoff Betriebssystem TwinCAT/BSD.

Vorsprung schon im Kern

Ein umfassendes Portfolio an industrieerprobten Panel-PCs – dank der Kombination aus umfassenden Erfahrungen in den Bereichen:

  • Gehäusetechnik
  • Touch-Technologie
  • Motherboardentwicklung
  • BIOS und Betriebssysteme
  • kundenspezifischen Anpassungen