Die Auswahl der Kommunikationstechnologie ist wichtig: Sie bestimmt, ob die Steuerungsleistung im Feld ankommt und welche Geräte verwendet werden können. EtherCAT, die von Beckhoff erfundene Industrial-Ethernet-Technologie, macht Maschinen und Anlagen schneller, einfacher und kostengünstiger. EtherCAT gilt als der „Ethernet-Feldbus“, weil er die Vorteile von Ethernet mit der Einfachheit der klassischen Feldbussysteme kombiniert und die Komplexität der IT-Technologien vermeidet. Die 2003 gegründete EtherCAT Technology Group (ETG) macht die EtherCAT-Technologie für alle Gerätehersteller zugänglich. Mit über 7.000 Mitgliedsfirmen aus 72 Ländern (Stand März 2023) ist die ETG die weltgrößte Feldbus-Nutzerorganisation.
EtherCAT ist ein internationaler IEC-Standard, der nicht nur für Offenheit steht, sondern auch für Stabilität: Bis heute wurden die Spezifikationen nie geändert, sondern nur kompatibel erweitert. Dadurch können aktuelle Geräte problemlos in bestehenden Anlagen eingesetzt werden, ohne dass unterschiedliche Versionen zu berücksichtigen sind. Zu den Erweiterungen gehören Safety-over-EtherCAT für Maschinen- und Personensicherheit im gleichen Netzwerk sowie EtherCAT P für Kommunikation und Versorgungsspannung (2 x 24 V) auf derselben 4-adrigen Leitung. Und auch mit EtherCAT G/G10 gibt es keinen Technologiebruch: Es ermöglicht die Nutzung von EtherCAT auch auf höheren Übertragungsraten, während die vorhandene EtherCAT-Gerätevielfalt über das Branch-Konzept eingebunden wird.
Produkte
EtherCAT-Klemmen
Das EtherCAT-Klemmensystem stellt ein umfassendes Produktspektrum für alle Signale der Automatisierungswelt bereit.
EtherCAT Box
EtherCAT-High-Performance direkt im Feld: Mit den EtherCAT-Box-Modulen bietet Beckhoff ein I/O-System in IP67.
EtherCAT-Steckmodule
Die EtherCAT-Steckmodule reduzieren den Verdrahtungsaufwand und die Systeminstallationszeit bei Serienmaschinen.
EtherCAT-Entwicklungsprodukte
Mit den EtherCAT-Entwicklungsprodukten ist eine einfache und kostengünstige Integration der Technologie in eigene Produkte möglich.
PS2000 mit EtherCAT
1-phasige Hutschienen-Netzteile mit EtherCAT-Interface zur Realisierung eines Netz- und Anlagenmonitorings.
EtherCAT- und Feldbusleitungen
Die EtherCAT- und Feldbusleitungen ermöglichen eine sichere Datenübertragung, optimiert für Industrieanwendungen und raue Umgebungsbedingungen.
MX-System
Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.
Engineer´s choice: die 6 zentralen Vorteile von EtherCAT
EtherCAT ist die mit Abstand schnellste Industrial-Ethernet-Technologie. Hinzu kommt die überragende Synchronisationsgenauigkeit in einer Größenordnung von Nanosekunden. Natürlich profitieren davon alle Anwendungen, bei welchen über den Bus geregelt oder auch gemessen wird. Aufgrund der deutlich verkürzten Reaktionszeit werden auch alle Applikationen effizienter, bei denen Weiterschaltbedingungen vorkommen. Zudem entlastet die EtherCAT-Systemarchitektur die Steuerung: Bei gleicher Zykluszeit sind 25 bis 30 % weniger CPU-Belastung im Vergleich zu anderen Bussystemen typisch. Richtig eingesetzt führt die EtherCAT-Performance zu höherer Genauigkeit, mehr Durchsatz und damit zu niedrigeren Kosten.
Bei EtherCAT bestimmt die Anlagenstruktur die Netzwerktopologie, nicht das Bussystem. Switches oder Hubs werden nicht benötigt, also gibt es auch kein Limit bezüglich deren Kaskadierung. Es gibt bei EtherCAT praktisch keine Einschränkungen hinsichtlich der Bustopologie. Linie, Baum, Stern und jede Kombination daraus sind bei nahezu beliebiger Knotenanzahl möglich. Dank der Hot-Connect-Eigenschaft können Knoten und Netzsegmente im laufenden Betrieb ab- und wieder angekoppelt werden. Für Leitungsredundanz wird die Linie zum Ring ergänzt. Auf Master-Seite ist neben der Software lediglich ein zweiter Ethernet-Port erforderlich; Slave-Geräte unterstützen die Redundanz ohnehin. Damit wird auch ein Gerätetausch im laufenden Betrieb möglich.
Konfiguration, Diagnose und Wartung sind bedeutende Kostenfaktoren. Mit dem Ethernet-Feldbus EtherCAT werden diese Aufgaben stark vereinfacht: Knotenadressen vergibt EtherCAT auf Wunsch automatisch, die manuelle Einstellung entfällt. Geringe Buslast und die Peer-to-Peer-Physik maximieren die elektromagnetische Verträglichkeit. Etwaige Störungen werden nicht nur zuverlässig erkannt, sondern auch exakt lokalisiert: Das verkürzt die Fehlersuche. Durch Soll-Ist-Vergleich beim Starten der Anlage werden Abweichungen vom geplanten Layout sofort festgestellt. Auch bei der Konfiguration hilft die EtherCAT-Performance: Das von anderen Systemen bekannte Netzwerktuning ist nicht erforderlich. Und dank der großen Bandbreite wird zusätzlicher TCP/IP-Verkehr einfach mitübertragen. Aber da EtherCAT selbst nicht TCP/IP-basiert ist, sind weder MAC- oder IP-Adressen zu verwalten, noch IT-Experten für Switch- oder Router-Konfiguration gefragt.
Funktionale Sicherheit als integraler Bestandteil der Netzwerkarchitektur – mit Safety-over-EtherCAT (FSoE) kein Problem. Die Technologie ist bewährt: Seit 2005 gibt es TÜV-zertifizierte Geräte. FSoE erfüllt die Anforderungen nach SIL3 und eignet sich für zentrale Safety-Steuerungen ebenso wie für dezentrale. Dank Black-Channel-Ansatz und besonders schlankem Safety-Container kann FSoE auf anderen Bussen eingesetzt werden. Der integrierte Ansatz sowie das schlanke Protokoll führen zu niedrigen Systemkosten. Und auch eine nicht-sichere Steuerung darf die sicherheitsrelevanten Daten mithören und auswerten.
EtherCAT ist Industrial-Ethernet auf oder sogar unter dem Kostenniveau der klassischen Feldbusse. Ein Ethernet-Port ist die einzige Hardware-Anforderung an den Master. Teure Einsteckkarten oder Co-Prozessoren sind überflüssig. EtherCAT Slave Controller (ESC) sind von verschiedenen Herstellern verfügbar; als ASIC, auf FPGA-Basis oder auch als Option für Standard-Mikroprozessorbaureihen. Da diese kostengünstigen Controller alle zeitkritischen Aufgaben übernehmen, stellt EtherCAT keine Anforderungen an die CPU-Performance der Slave-Geräte: Niedrige Anschaltkosten sind die Folge. Und weil EtherCAT keine Switches oder andere aktive Infrastrukturgeräte benötigt, entfallen die Kosten für Kauf, Installation, Konfiguration und Wartung dieser Baugruppen.
EtherCAT ist die Industrial-Ethernet-Technologie mit der mit Abstand größten Anbieter- und Gerätevielfalt im Markt. Da Beckhoff der Erfinder von EtherCAT ist, orientieren sich die Gerätehersteller an TwinCAT, dem Goldstandard für EtherCAT-Steuerungen. Mit über 1.000 EtherCAT-Geräten bietet Beckhoff das größte EtherCAT-Produktportfolio; dies kann bei Bedarf durch das Angebot von 3.000 offiziell registrierten Herstellern ergänzt werden. Und was es noch nicht gibt, kann vergleichsweise einfach entwickelt werden: Die EtherCAT Slave Controller Chips machen es möglich.
Die Evolution der EtherCAT-Technologie
XFC
Basierend auf einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, realisiert XFC Response-Zeiten von < 100 µs.
EtherCAT G
Die Fortführung des EtherCAT-Erfolgsprinzips in Geschwindigkeiten mit 1 GBit/s und 10 GBit/s.
EtherCAT Technology Group – ETG
Jeder soll EtherCAT nutzen und implementieren können. Dafür haben sich in der EtherCAT Technology Group, kurz ETG, die Hersteller von EtherCAT-Geräten, Technologie-Anbieter und Anwender zusammengeschlossen. EtherCAT wird erweitert und umsichtig weiterentwickelt, wobei Interoperabilität und Stabilität im Vordergrund stehen. Die ETG richtet mehrmals jährlich sogenannte Plug-Fests in Europa, Asien und Amerika aus. Dort treffen sich Entwickler von EtherCAT-Geräten, um deren Interoperabilität zu testen. Mit dem offiziellen EtherCAT Conformance Test Tool prüfen die Hersteller ihre EtherCAT-Geräte vor der Freigabe auf Konformität. Konformitätszertifikate werden von der ETG nach bestandenem Test in einem akkreditierten EtherCAT-Testlabor ausgestellt.
Die EtherCAT Technology Group ist der mitgliederstärkste Feldbusverband der Welt. Die Liste der Mitgliedsfirmen ist auf der EtherCAT-Website zu finden. Die ETG hat aber nicht nur besonders viele, sondern auch besonders aktive Mitglieder. Die Vielzahl und Vielfalt von EtherCAT-Geräten sucht ihresgleichen: Die Geschwindigkeit, mit der sich EtherCAT in Europa, Asien und Amerika verbreitet, ist einzigartig. Keine vergleichbare Technologie weist ähnliche Akzeptanzraten auf.
Meilensteine
- 2003 Vorstellung der EtherCAT-Technologie auf der Hannover Messe
- 2003 Gründung der EtherCAT Technology Group auf der SPS IPC Drives
- 2005 Safety over EtherCAT
- 2007 EtherCAT ist IEC-Standard.
- 2016 EtherCAT P: Ultraschnelle Kommunikation und Power auf einem Kabel
- 2019 EtherCAT G: Das nächste Performance-Level mit 1 GBit/s